工具/软件:Code Composer Studio
您好论坛、
我是 Launchpad 开发的完全初学者、并且正在努力通过电路板上的 SCI 引脚与我的 XL2-TMS570LS12建立 UART 通信。 我之前编写了一个 CCS 程序、以便通过 USB 成功读取终端、但很明显、我必须对代码进行调整才能通过引脚读取。 我使用的是 UM230XB 分线板、其标准 RX/TX/GND 跳线已插入我的 USB 端口。
在 HCG 中、我启用了 SCI 和 SCI2以及 GIO 驱动程序。 我还启用了标准 VIM13、并将 SCI 和 SCI2中的 RX (因为我不确定将使用哪一个)设置为 ON。 我尚未将 LIN RX 设置为启用。
在 CCS 中、我在浏览 sci.h 文件后尝试使用 sciREG 和 scilinREG 将 sciSEND 字符串连接到终端。 我已将跳线插入引脚 J2-3 (SciRX) J2-4 (SciTX)和 J3-2 (GND)。
当我将分接线插入计算机时、它会选择端口 COM5并将其列为"USB 串行端口"、而不是常规的"UART 接口"列表。
我假设我在这里缺少一些非常基本的东西、以便读取到终端。 我对新手的问题表示歉意、如果有人能够引导我找到合适的文档、以便在将来回答这些问题、我将不胜感激。
非常感谢!