请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL2-570LC43 主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357、 HALCOGEN
你好。 我有疑问。 我需要配置 SDRAM 才能使用它。 在 spna563中有 一个三星 K4S641632H-TC (L) 70 64MB 内存的示例。 我对 laucnpad 中的存储器不是很清楚、 在文档中找不到这些内容、因此无法正确配置 SD RAM。 我知道它的128 MB 大小和75 clk freq (可能是 CPU 时钟的库)。
在 Halco 示例中、时序也不适合我。
可以帮帮我吗?