This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:LAUNCHXL2-570LC43 EMIF 配置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/696017/launchxl2-570lc43-launchxl2-570lc43-emif-configure

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357HALCOGEN

你好。 我有疑问。 我需要配置 SDRAM 才能使用它。 在 spna563中有 一个三星 K4S641632H-TC (L) 70 64MB 内存的示例。 我对 laucnpad 中的存储器不是很清楚、 在文档中找不到这些内容、因此无法正确配置 SD RAM。 我知道它的128 MB 大小和75 clk freq (可能是 CPU 时钟的库)。  

在 Halco 示例中、时序也不适合我。
可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    TMS570LC4357 Launchpad 上没有 SDRAM。 LC4357 HDP 上有一个 SDRAM。 此 SDRAM 的器件型号为:  

    IS42S16400F-7BL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 您确定这是正确的吗? 在 IS42S16400F-7BL 时 钟频率数据表中、为143Mhz。 但在 halcogen 中、其硬编码频率为75MHz、无法更改。

     

    所以我真的不明白我应该在这里安排什么时间...


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    EMIF 模块将 VCLK3时钟域作为输入。 VCLK3频率由一个可编程分频器(/1至/16)从 HCLK 域频率分频。 最大 EMIF 时钟为100MHz。 如果预分频器 HCLK 为150MHz (GCLK/2=300/2)、则如果预分频器为2、则 VCLK3为75MHz。

    如果 HCLK 为100MHz (GCLK/3)、通过设置预分频器= 1、VCLK3可为100Mhz、因此 EMIF 时钟为100Mhz (最大速度)。