请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0232 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-TMS57004、 HALCOGEN、 BOOSTXL-K350QVG-S1
大家好、团队、
我有一位客户希望使用 Hercules 系列开始新设计。
它们的应用 需求非常简单、但工作温度范围的要求必须为-40至+125度。
我发现、该系列支持所需的温度以及 CAN 和 LIN 等汽车接口。
此外、当 SPI 模式应该足够时(到目前为止、良好)、有一个要求使用 SD 卡。
我的问题是:
该系列是否推荐 进行新设计? 我发现 这个系列支持是从 CSS 7中删除的、示例是有限的?
这会导致客户 对缺少示例和支持存在一些担忧。
此外、 如果器件支持、还需要添加小型 LCD 显示屏?
谢谢、您能就以上问题提供建议吗
此致、
Shai