This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:新设计

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004, HALCOGEN, BOOSTXL-K350QVG-S1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/700371/tms570ls0232-new-design

器件型号:TMS570LS0232
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-TMS57004HALCOGENBOOSTXL-K350QVG-S1

大家好、团队、

我有一位客户希望使用 Hercules 系列开始新设计。
它们的应用 需求非常简单、但工作温度范围的要求必须为-40至+125度。
我发现、该系列支持所需的温度以及 CAN 和 LIN 等汽车接口。
此外、当 SPI 模式应该足够时(到目前为止、良好)、有一个要求使用 SD 卡。

我的问题是:

该系列是否推荐 进行新设计? 我发现 这个系列支持是从 CSS 7中删除的、示例是有限的?

这会导致客户 对缺少示例和支持存在一些担忧。

此外、  如果器件支持、还需要添加小型 LCD 显示屏?

谢谢、您能就以上问题提供建议吗

此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    TMS570LSx 系列 MCU 当然不是 NRND、并且受到积极支持和推广。 即使是最新版本的 CCS 也支持这些 MCU。 它们确实出现在一类名为"未分类设备"的设备中、原因对我而言未知。 我一定会找出原因,并加以补救。

    不过、TMS570 MCU 不包含 LCD 控制器/驱动器。 因此、如果这是强制性要求、这些 MCU 必须连接到外部 LCD 驱动器 IC。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、

    我仍然很难看到我可以在哪里下载工作示例、这些示例可以导入到 CCS 8中(或者使用 CCS6.2有限制)。
    我已查看以下页面:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:TMS570
    processors.wiki.ti.com/.../Hercules_LaunchPad
    遗憾的是、他们没有为我提供太多帮助、客户计划使用 LAUNCHXL-TMS57004、我发现很难建立一个您可以提供帮助的工作环境。
    主要用例是从 ADC 读取数据并通过 SPI 模式将捕获的数据保存在 SD 卡上。
    您是否有与 SD 卡连接的指导、以及您是否有任何 LCD 驱动器建议?
    提前感谢

    此致、

    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    从示例开始的最佳位置是 HALCoGen。 此工具中的"帮助"菜单包含多个示例以及详细说明、可指导您完成配置相关模块、生成所需驱动程序和访问 CCS 工程中生成的代码的每个步骤。

    我相信我们有一个示例代码、用于通过 SPI2端口访问 HDK 上的 SD 卡。 它可能采用引导加载程序的形式、但您当然可以将其用作 SPI 通信的参考。

    对于 LCD 驱动器、正如我说过的、TMS570 MCU 不包含分段式 LCD 驱动器。 您可以使用 SPI 或 I2C 端口来驱动支持 SPI/I2C 接口的 LCD。 请参阅此示例 :www.ti.com/.../BOOSTXL-K350QVG-S1

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、谢谢您的参与。
    是否有将 BOOSTXL-K350QVG-S1 LCD 显示屏用于 LAUNCHXL-TMS57004的示例代码?

    此致、

    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,
    www.ti.com/.../BOOSTXL-K350QVG-S1 BoosterPack 的 MSP432 Launchpad 上运行有示例代码。 您可以将代码移植到 TMS570。 尚未完成移植。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    我还有什么其他问题可以帮助回答与此帖子相关的问题吗? 您的客户是否希望将图形库移植到 Hercules MCU?

    我将把这个帖子标记为已关闭并已回答。 您可以发布后续问题(如果有)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、
    客户仍在调查我们的解决方案、并检查是否符合其需求。
    谢谢、并进行了升级、
    Shai