This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PM:在 TM4C123 kite 上使用 UART3

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/703727/compiler-tm4c123gh6pm-using-uart3-at-tm4c123-kite

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:TI C/C++编译器

您好:)

我正在使用 tm4c123,我想初始化 UART3,但我不知道要放入的值 :RunModeClockGatingControlRegister1 (RCB1),因为我在数据表中找不到 uart3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在尝试使用已被替换的"旧注册"!

    而是使用“RCGCUART”-包括全部八个 UART!

    请确保您已升级到供应商的最新版本 µWare。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Moaz、

    除了 CB1的准确陈述外、还请确保您使用的是用于 UART3配置的 TivaWare API。 如果您使用 TivaWare API、配置应该非常简单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你是最受欢迎的。   请升级到"最新/最优秀" µWare 并考虑使用 API。   (而不是不必要的延迟和过于复杂的 DRM。)    告别...