This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:如何将 Tiva C launchpad 重置为出厂设置?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/701537/tm4c123gh6pm-how-can-i-reset-tiva-c-launchpad-to-factory-settings

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我正在使用 Linux、但我无法找到复位 launchpad 的方法、因为 JTAG 功能不起作用、我想对其进行复位。 我尝试过 LM 闪存编程器、但它不起作用、有人说它不支持 Linux。
那么我该怎么办呢?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

     您是否在 LM 闪存编程器中尝试过解锁? LM 闪存编程器只适用于 Windows。 Uniflash 具有类似的功能。 Uniflash 具有 Linux 版本。 转到此 wikilink 进行下载。  您还记得闪存中的最后一个代码是什么吗? 您是否有机会对 JTAG 引脚进行编程以实现 GPIO 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我还记得代码、我知道 JTAG 有问题、我在不知道 JTAG 将被锁定的后果的情况下提交了对端口 C 寄存器的更改。
    至于 uniflash、我按照您提到的方式运行它
    这里是输出:
    加载闪存 dll:/home/islash8/ti/uniflash_4.3.0/deskdb/content/TICloudAgent/linux/ccs_base/DebugServer/bin/libFlashFTDStellaris.so:无法打开共享目标文件:没有此类文件或目录
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    您有 LaunchPad 吗? 如果您有 Launchpad、则可以使用在 Windows PC 上运行的 LM 闪存编程器来解锁器件。 如果您在定制板上使用其他调试探针、如 XDS100或 XDS200、则可以在 Windows DOS 终端上使用 dbgjtag.exe、并按照本应用手册 www.ti.com/.../spma075.pdf 的第5.3.2节 解锁器件。 或者、您也可以从 Windows PC 尝试 Uniflash、看看是否成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提示重放、我将尝试从 Windows 操作系统重置 LaunchPad、希望它能正常工作。 此外、我还尝试使用 lm4flash 解决方案、这显然是许多 Linux 用户过去所做的。
    这个问题以前发生过很多次、我发现自2015年以来、这方面的问题仍然没有得到 TI 的解决。
    对于 Linux 用户没有官方支持真的很烦人、我不明白为什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    目前没有计划支持用于 Linux OS 的 LM 闪存编程器。 您可能正在谈论非 TI 官方工具 lm4flash、如果您发现有任何问题、我们将不支持该工具。 正如我提到过的、Uniflash 可用于解锁器件、并可用于 Linux 平台。 如果您在 Uniflash 中遇到问题、我建议您将问题发布到 CCS 论坛、专家可以在该论坛上为该工具提供更好的支持。 在短期内、我建议您使用具有 LM 闪存编程器的 Windows PC 来解锁您的 LaunchPad。