This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2536150 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/700643/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

我们 设计了基于 TM4C1294NCPDT 的定制板。  已根据14引脚连接连接连接连接 JTAG (应用手册"通过 JTAG 接口使用 TM4C12x 器件"的第4.1节)。  我尝试通过 Code Composer 的 XDS 200 USB 调试器刷写程序。  Code Composer 抛出以下错误消息

连接到目标时出错:
(错误-2062 @ 0x0)
无法停止设备。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.188.0)

当我尝试进行测试连接时、它通过了完整性检查( JTAG DR 完整性扫描测试成功)。

需要帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

     在应用手册"通过 JTAG 接口使用 TM4C12x 器件"的第6节中、有一些故障排除步骤。 我将在这里再次列出它们。 请按照以下步骤诊断连接问题。 我将从步骤9开始。 您是否已组装 RBIAS 电阻器、因为存在与此相关的勘误表。 如果没有 RBIAS 电阻器、即使 RBIAS 电阻器用于 PHY 操作、JTAG 连接也可能不会正常。

    如果 JTAG IR 和 DR 完整性扫描测试成功、则意味着器件内核已超出复位范围、并可能

    未初始化自身。 但是、如果完整性扫描测试失败、则问题出在上电过程中。

    必须执行以下步骤、以确保消除所有已知原因、直至找出原因

    发现问题:

    1.使用数字万用表检查 VDD 和 VDDA 电源轨是否为3.3V

    (A)如果不是、则检查设计的电源方面。

    2.使用数字万用表检查 VDDC 轨是否为1.2V

    (A)如果不是、则通过外部电源供电、确保设置电流限制

    约为150mA。

    3.如果 VDDC 电源轨为1.2V,请确保电源轨上的电容符合特定于器件的要求

    数据表和电容器布局符合系统设计指南和应用

    报告(见第8节)。

    4.检查 JTAG 接头是否正确安装并且 TDIS 引脚(如果可用)被连接至

    GND。

    5.检查 JTAG 接头上的 VTREF 引脚是否为3.3V

    6.检查微控制器的复位引脚是否为3.3V

    (A)如果不是、连接一个外部上拉电阻器。

    7.如果使用外部晶体振荡器、则在引脚 OSC0上连接一个示波器。

    (a)如果晶体未振荡、请检查晶体和电容器上的焊料。

    (b)始终按照器件专用数据表使用推荐的晶体。

    8.如果不使用外部晶体振荡器、请确保引脚 OSC0连接到 GND。

    9.如果使用具有集成 PHY 的 TM4C129x 器件、请确保将 RBIAS 电阻器填充为

    根据器件特定数据表建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    感谢您的回复。 我已经尝试了所有的故障排除步骤、但没有成功。 但是、由于我们没有使用以太网、我们没有安装 RBIAS 电阻器。 我明天会尝试并告诉您。

    此致、
    Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们填充了 RBIAS 电阻器、现在我能够闪烁了。  非常感谢您的支持。

    此致、

    Ramesh