This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:类型 XDC.cfg.Program:包#39;ti.sysbios.KNL#39;与此构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或重新构建软件包

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/697937/rtos-ek-tm4c1294xl-type-xdc-cfg-program-the-package-ti-sysbios-knl-is-not-compatible-with-xdctools-used-in-this-build-please-either-use-xdctools-compatible-with-that-package-or-update-the-product-containing-that-package-or-re

器件型号:EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试使用 TI RTOS 运行一个简单的闪烁示例。

我已下载并安装最新版本 的 tirtos_tivac_2_16_01_14

编译时、我会遇到以下错误:

xdccfg.Program:“ti.sysbios.KNL”软件包与此构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。 .xdchelp /blink_RTOS 第71行 C/C++问题

请指导我如何通过该错误。

BR、

Pranav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H Pranav、

    对于该版本的 TI-RTOS、请使用 TI-RTOS 发行说明中指定的 XDCtools 版本(即3.32.00.06)。 该版本是否有问题? 3.50导致与该版本 TI-RTOS 的兼容性中断。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持