Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C1294XL Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
我正在尝试使用 TI RTOS 运行一个简单的闪烁示例。
我已下载并安装最新版本 的 tirtos_tivac_2_16_01_14
编译时、我会遇到以下错误:
xdccfg.Program:“ti.sysbios.KNL”软件包与此构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。 .xdchelp /blink_RTOS 第71行 C/C++问题
请指导我如何通过该错误。
BR、
Pranav。