This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:FlexRay 功能

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695577/ccs-tms570lc4357-flexray-function

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

请回答我的上一个问题。

我检查标记。 两 个节点的标志 TXSY 和 TXST 均已设置(请参阅图片)。 你有另一个想法吗?

 

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Needhu、

    您是否使用 TMS570LS3137的示例代码? 是否对配置进行了任何更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    请向我发送电子邮件以进行跟进。 我在内部找不到您。

    谢谢。
    尼德胡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Needhu、

    我刚刚给您发送了一封电子邮件。