This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:XDS200在 TI Devkit Tiva C 系列 Launch Pad 上无法在调试模式下工作

Guru**** 2614365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695914/ccs-tm4c123gh6pm-xds200-not-working-in-debug-mode-on-ti-devkit-tiva-c-series-launch-pad

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们已将 TI Tiva C 系列开发套件与 XDS200连接在一起,因此我们 能够从 Uni 闪存对器件进行编程。

板载 USB 电缆连接到设备侧的微型 USB,并在 交换机中选择了设备选项,以便我们获得足够的电力。

XDS200通过板上的 JTAG 点(TDI、TDO、TMS、TCK、TRST)连接到板上,因此我们能够对器件、验证、擦除进行编程。

CCS 无法 进入调试模式来调试代码。

让我们知道是否要在 CCS 工具上完成任何其他设置。

我们之所以进行测试、是因为我们已经设计了定制板、并且我们预计本月末会有 proto、因此我们将 使用 CCS 在 Devkit 上测试 xds200。

此致

Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 XDS200为 CCS 创建了目标配置? 从 Target Configuration 窗口中、选择"New Target Configuration File"按钮。

    为目标配置命名并选择"Finish"

    现在选择 XDS2xx 调试探针和 TM4C123GHPM 器件。

    选择"保存"。 您现在可以测试此连接。 您可以使用新配置从 CCS 进行编程和调试。