This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:Tiva C 系列-TM4C123GH6PM 使用 OTA 固件更新连接到 BLE 4.0

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717425/ccs-tm4c123gh6pm-tiva-c-series--tm4c123gh6pm-connect-to-ble-4-0-using-ota-firmware-update

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: CC2541TM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 Tiva c 系列 TM4C123GH6PM  

我需要一个应用程序,Tiva C Micro 控制器连接到 UART 上的 CC2541 (BLE)

可通过无线方式传输用于 CC2541的 OTA (OTA 固件)

使用 BLE OTA 应用程序将其连接到 CC2541 (BLE 4.0)-(可能或不可能)

BLE OTA 程序到微控制器(Tiva C 系列)

它是否可能????

此致  

Selva

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以使用基于 ROM 的引导加载程序或来自基于闪存的引导加载程序的任何 UART 从 UART0对 TM4C123进行重新编程。 有关基于 ROM 的引导加载程序的信息、请参阅 :www.ti.com/.../spmu367.pdf。 该协议可在 www.ti.com/.../spmu301d.pdf 中找到

    我将向该组发送有关 CC2541 OTA 的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用 CC2541进行 OTA。

    我不确定"BLE OTA 程序到微控制器(Tiva C 系列)"的含义
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Christin Lee、

    使用 BLE (OTA)--> Bin.File--> Tiva C 系列时的任何其他示例或源代码

    使用 BLE CC2541进行 BIN 文件固件更新(Tiva C)

    谢谢

    Selva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在我们的 BLE 堆栈1.4.2 OAD 管理器中找到示例代码。
    www.ti.com/.../BLE-STACK
    如需更多信息、请查看我们随 BLE 堆栈一起提供的软件用户指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢你

    此致

    Selva