请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 主题中讨论的其他器件: CC2541、 TM4C123
工具/软件:Code Composer Studio
海
我正在使用 Tiva c 系列 TM4C123GH6PM
我需要一个应用程序,Tiva C Micro 控制器连接到 UART 上的 CC2541 (BLE)
可通过无线方式传输用于 CC2541的 OTA (OTA 固件)
使用 BLE OTA 应用程序将其连接到 CC2541 (BLE 4.0)-(可能或不可能)
BLE OTA 程序到微控制器(Tiva C 系列)
它是否可能????
此致
Selva