This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L530:复位后的引脚状态

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/720440/rm48l530-pin-status-after-reset

器件型号:RM48L530

您好!

我想知道以下引脚复位(nRST 被驱动为低电平)时和之后的引脚状态。 它用于 SIL-2电路。

ECLK (在标准操作中、我们通过该引脚为外部电路生成1MHz 时钟)。 复位后应关闭(高电平或低电平、但无时钟)、并且仅在软件中重新启动后才有效、因为复位后应处于无时钟的安全模式。

GIOA[0]…… GIOA[6]:它们是在复位后处于三态(nRST 被驱动为低电平)还是被驱动为低电平? 我想连接在复位(安全状态)后应该关闭的相关驱动器。

在数据表中、存在任何有关寄存 器的信息、但我不知道寄存器的值是否与引脚的状态相同。

可以帮帮我吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在技术参考手册中、有复位后引脚状态的信息。 但对我来说、这有点让人困惑。
    * GIO 数据方向寄存器(GIODIR.[A-B])。
    复位后、它始终为0、这意味着它始终是输入和输出缓冲器三态。
    * GIO 数据输出寄存器(GIODOUT[A-B])。
    复位后、该引脚被驱动为逻辑低电平(0)。
    对我来说,这有点矛盾。 它要么是输入缓冲器、要么是输出缓冲器处于三态、要么被驱动为低电平。
    复位后、我在了解 GPIO 的正确状态方面遇到了什么问题?
    我需要帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Winfried、

    所有 I/O 端子(nRST 除外)在上电复位激活期间和上电复位释放后立即配置为输入、直到系统复位(nRST)释放。 根据每个端子上的默认功能、这些端子被下拉或拉为高电平。 例如、所有具有默认 GIO 信号的端子都配置为输入、并在此复位阶段在内部下拉。 一旦系统复位被释放、I/O 由独立控制寄存器的缺省状态控制。 例如、GIODIRx 寄存器默认将所有 GIOx 端子配置为输入(DIR = 0)。 在这种情况下、DOUT、DSET 和 DCLR 寄存器的值不会影响终端。 拉电流选择寄存器(PULSEL)定义施加到端子的拉电流。 对于 GIOx 端子、拉选择寄存器默认在端子上施加下拉电阻。

    另请参阅以下消息中包含的我的评论:

    ECLK (在标准操作中、我们通过该引脚为外部电路生成1MHz 时钟)。 复位后应关闭(高电平或低电平、但无时钟)、并且仅在软件中重新启动后才有效、因为复位后应处于无时钟的安全模式。

    >>默认情况下 ECLK 处于关闭状态。 它是一个输入引脚、被下拉(低电平)。 软件必须对该引脚的功能进行编程以输出时钟信号。

    GIOA[0]…… GIOA[6]:它们是在复位后处于三态(nRST 被驱动为低电平)还是被驱动为低电平? 我想连接在复位(安全状态)后应该关闭的相关驱动器。

    >>当 nRST 激活时、GIOx 被下拉。 这是弱拉电流(20uA)、如果您愿意、可以在外部覆盖。

    在数据表中、存在任何有关寄存器的信息、但我不知道寄存器的值是否与引脚的状态相同。

    >>是、已选择引脚的默认拉电流状态以匹配 I/O 引脚的拉电流选择寄存器。

    * GIO 数据方向寄存器(GIODIR.[A-B])。
    复位后、它始终为0、这意味着它始终是输入和输出缓冲器三态。

    >>是的、正确。 PSEL (拉电流选择)和 PD (拉电流禁用)寄存器定义了施加到这些引脚的拉电流。

    * GIO 数据输出寄存器(GIODOUT[A-B])。
    复位后、该引脚被驱动为逻辑低电平(0)。
    对我来说,这有点矛盾。 它要么是输入缓冲器、要么是输出缓冲器处于三态、要么被驱动为低电平。
    复位后、我在了解 GPIO 的正确状态方面遇到了什么问题?

    >> DOUT、DSET 和 DCLR 寄存器在引脚配置为输出引脚之前不会影响引脚状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    这对您有很大帮助。