This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:如何将 Hercules 安全 MCU 演示下载到 Hercules TMS570LS04x/03x Launchpad?

Guru**** 2928030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/718421/ccs-tms570ls0432-how-to-download-hercules-safety-mcu-demos-to-hercules-tms570ls04x-03x-launchpad

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

当我启动 Launchpad 时、会弹出以下窗口。

当我按照指示操作时、会弹出以下窗口?

 有什么错误吗? 我如何处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我还记得、固件 CCS 项目可在您安装 SafeTI 演示的目录中找到。

    您可以构建它并将二进制文件加载到 TMS570LS04 LaunchPad 中。

    然后、演示将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、
    您是否尝试按照 Jan 的建议构建项目并将其上传到 LaunchPad?

    最好的雷加
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声) 我选中了、您不需要编译源代码。

    该固件位于 Hercules 安全 MCU 演示\4.0.0文件夹中、可加载到 LaunchPad 中。

    用于 LS04的代码名为 TMS570LS04x_demo_software.out

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jimmy、
    您是否处理过这种情况?

    此致、
    米罗