This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:此电路板是否有生产版本?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/719228/ek-tm4c129exl-is-there-a-production-version-of-this-board

器件型号:EK-TM4C129EXL

您好!

在 EK-TM4C129EXL 上进行开发时、我们注意到电路板底部印有"仅用于评估:非 FCC 批准转售"。 是否有一个真正用于转售的版本? 我们希望在即将发布的产品中使用此功能、理想情况下、如果不需要、我们不想花太多的钱获得 FCC 批准。 如果没有设计用于转售的版本、我们是否可以在保持 FCC 批准的同时复制设计?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    这不存在。 您的设计需要获得 FCC 批准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 你们是否提供服务来完成审批? 我们只是担心、我们将不得不花费大约25000美元来完成认证。 我们非常喜欢这些开发。 但是、如果我们无法在成品中实施它们、那么我们可能需要去其他地方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    我认为您对我们的产品有误解。 LaunchPad 和 BoosterPack 就是这样、仅用于开发。 在某些无线器件的某些情况下、开发套件包含 FCC 认可的模块、但即使在这种情况下、也只有经过 FCC 认可的模块、而不是完整的 LaunchPad 或 BoosterPack。

    我们不提供 TI 提供的类似服务、但我们确实有第三方设计合作伙伴可以提供帮助。 可在 以下网址进行研究:www.ti.com/.../searchcatalog.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然其他国家/地区没有 FCC 可以从一开始就应对或支付巨额不合理的费用。 很难想象为什么只有25/49Mhz 是有史以来唯一的 FCC 自由用户区域。 在所有基站中进行高清数字电视广播时、应对 G3蜂窝网络进行限制、以包括至少500MHz 的便携式设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101、

    实际上、欧洲目前的法规比 FCC 更严格、测试费用也是相当的。 就特定的限制而言、其中一些限制取决于为特定应用保留的频段。 例如、77GHz 频段被越来越多地保留用于汽车雷达。 我不知道决策中的逻辑、但我没有预见到法规中会有很多"电梯"... 我们将更多地看到、它们将进一步压接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="BP101"]而其他国家/地区没有要与之竞争的 FCC (/引用)

    很好,供应商的 Ralph (正确)不同意!

    甚至在大约30年前-作为一名派往德国的年轻军官-我的 HAM 许可证是由"德国联邦邮政"颁发的-他们(实际上)对频谱进行了(高度)类似的限制!   他们是德国电信公司的一个关键监管部门!   (非常类似于美国 FCC!)

    您对 "其他国家/地区"的使用是否会 (远不止)紧密限制(也许甚至会受到调查)-在 "成熟的油漆倾向-使用(过度)广泛(有时是错误)的刷子?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自由世界政府所有的沼泽都试图对他们能想到的任何东西进行税收管制,但我指的是印度和中国。 任何人都不会争辩费用是否与任何收益/利润公平。 最后一个消息是1.2GHz 被认为是 RC 小工具的免费频带。 如果中国或印度现在有 FCC 费用、它与美国费用相比如何?

    RC 飞机上的人不是很开心,因为鼻水是1.2 GHz,从哪里出来的。 不确定为什么即使在短距离蓝牙条件下、LaunchPad 也会更糟糕、如果放置在具有短截止槽的接地金属屏蔽盒内、以获得天线信号。 此许可证问题中必须存在一些循环漏洞、否则不值得付出任何努力。 我们从未在85年之前注册过便携式4Mhz CPU、现在将其与所有其他本地频带放在一起、但 电路板位于重型金属机箱内、并带有5英寸对角 CRT。