您好!
在 EK-TM4C129EXL 上进行开发时、我们注意到电路板底部印有"仅用于评估:非 FCC 批准转售"。 是否有一个真正用于转售的版本? 我们希望在即将发布的产品中使用此功能、理想情况下、如果不需要、我们不想花太多的钱获得 FCC 批准。 如果没有设计用于转售的版本、我们是否可以在保持 FCC 批准的同时复制设计?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 EK-TM4C129EXL 上进行开发时、我们注意到电路板底部印有"仅用于评估:非 FCC 批准转售"。 是否有一个真正用于转售的版本? 我们希望在即将发布的产品中使用此功能、理想情况下、如果不需要、我们不想花太多的钱获得 FCC 批准。 如果没有设计用于转售的版本、我们是否可以在保持 FCC 批准的同时复制设计?
谢谢你
[引用 user="BP101"]而其他国家/地区没有要与之竞争的 FCC (/引用)
很好,供应商的 Ralph (正确)不同意!
甚至在大约30年前-作为一名派往德国的年轻军官-我的 HAM 许可证是由"德国联邦邮政"颁发的-他们(实际上)对频谱进行了(高度)类似的限制! 他们是德国电信公司的一个关键监管部门! (非常类似于美国 FCC!)
您对 "其他国家/地区"的使用是否会 (远不止)紧密限制(也许甚至会受到调查)-在 "成熟的油漆倾向-使用(过度)广泛(有时是错误)的刷子?"
自由世界政府所有的沼泽都试图对他们能想到的任何东西进行税收管制,但我指的是印度和中国。 任何人都不会争辩费用是否与任何收益/利润公平。 最后一个消息是1.2GHz 被认为是 RC 小工具的免费频带。 如果中国或印度现在有 FCC 费用、它与美国费用相比如何?
RC 飞机上的人不是很开心,因为鼻水是1.2 GHz,从哪里出来的。 不确定为什么即使在短距离蓝牙条件下、LaunchPad 也会更糟糕、如果放置在具有短截止槽的接地金属屏蔽盒内、以获得天线信号。 此许可证问题中必须存在一些循环漏洞、否则不值得付出任何努力。 我们从未在85年之前注册过便携式4Mhz CPU、现在将其与所有其他本地频带放在一起、但 电路板位于重型金属机箱内、并带有5英寸对角 CRT。