请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123BH6ZRB 您好!
我在确定每个输出引脚的最大 GPIO 电流时遇到了一些问题。 我看到 GPIO 部分提到了2、4、8 mA 的驱动、但在电气特性中、每个输出引脚的最大 GPIO 电流被定义为64mA。 该最大电流还包含一条注释、说明不建议长时间运行。 长时间运行时、每个 GPIO 引脚的最大电流是多少? 我想知道这一点、因为我尝试从 TM4C123xxx 或 TM4C129xxx 驱动四个或五个固态继电器、以更好的电流驱动方式来驱动、因为这两个继电器都适用于我们的其余应用。
谢谢!