This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:允许的最大 GPIO 电流

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/718406/tm4c123bh6zrb-maximum-allowable-gpio-current

器件型号:TM4C123BH6ZRB

您好!

我在确定每个输出引脚的最大 GPIO 电流时遇到了一些问题。 我看到 GPIO 部分提到了2、4、8 mA 的驱动、但在电气特性中、每个输出引脚的最大 GPIO 电流被定义为64mA。 该最大电流还包含一条注释、说明不建议长时间运行。 长时间运行时、每个 GPIO 引脚的最大电流是多少? 我想知道这一点、因为我尝试从 TM4C123xxx 或 TM4C129xxx 驱动四个或五个固态继电器、以更好的电流驱动方式来驱动、因为这两个继电器都适用于我们的其余应用。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harini、

    典型值/推荐值是由 GPIO 设置配置的电流消耗。 这应该被视为"长期运行的最大值"。 TM4C123x 器件的绝对最大值为25mA、TM4C129x 器件的绝对最大值为64mA、在短时间内不会承受该器件可能出现过应力的情况。 另外请记住、在每个器件数据表的"GPIO 电流限制"表中讨论了器件各侧的电流消耗限制。

    对于您的应用、不建议直接从 MCU GPIO 驱动固态继电器! 我们有继电器驱动器、旨在作为 MCU 和固态继电器之间的接口。 请查看这些器件产品并了解如何利用它们来满足您的应用需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供应商的 Ralph 提供了可靠的建议- MCU 是您系统的"大脑"-并且(很少-如果有)应依赖 MCU 来提供"主要"。

    根据所切换的电压(尤其是电流)电平、采用"隔离"(通常为光隔离或磁隔离)以使此类"电源开关"不会引起以下情况、这将大大有利于您: "噪声、接地反弹和/或其他破坏性瞬变"(通常情况下)可能会对您的系统造成严重破坏!

    请注意-在"实验室"中(看起来)"防弹"的内容-通常是"筛子"-当受到"不太友好"的影响时-真实世界!    希望“最好”——但“计划/提供”最差……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的信息。 我也在评估使用继电器驱动器的选项、现在完全有必要在 MCU 之后使用驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您也应充分考虑任何继电器驱动器的位置。 (理想情况下、将其放置在(靠近)电路板边缘的位置、以及(远离)敏感的低电平模拟信号和/或高频/关键信号-这些信号可能会受到"直流和高电流"的影响。)