This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 TM4C 将 CSS 链接到嵌入式 Web 服务器中的 HTML

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/716667/tm4c1294ncpdt-linking-css-to-html-in-an-embedded-web-server-using-tm4c

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我一直在讨论一些 TM4C129示例、以了解如何设计嵌入式 Web 服务器。 到目前为止、我能够通过在下面声明字符串常量 index_html 来使 LWIP 正常工作并输出一个简单的网页 html 网页。 我还创建了一个字符串常量 index_CSS。 我将 index_html 和 index_CSS 连续发送到 Web 浏览器。 我可以输出网页、但 CSS 字符串只是显示为字符串。

在这里、我将连续发送 index.html 和 index_CSS  

               num_Bytes = SEND (Ser_State_Server_sock_ID、(char *) index_html、
                                sizeof (index_html)、0);
               num_Bytes = SEND (Ser_State_Server_sock_ID、(char *) index_CSS、
                                sizeof (index_CSS)、0);

静态常量字符 index_html[]=
"HTTP/1.1 200确定\r\n "
"内容类型:text/html\r\n"
"\r\n "
""
" "
 " "
   " "
   " index.html "
   " " ---------------- >如果要在 PC 上创建网页、我知道这是插入 CSS 文件名的位置
 " "
 " "
   "

这是标题

"
   "

让我们来看一个列表

"
   "
    "
        "
  1. 项目1
  2. "

    "
  • 项目二
  • "

    "
  • 项目3
  • "

   " "
  "

标题4.

"
 " "
" ";

下面是 CSS  

stringstatic const char index_css[]=
"内容类型:text/CSS\r\n "
"H1{颜色:蓝色;}"
"Li{color:RGB (30、50、100);}"
"P{color:#eab01c;}"
"H4{color:RGBA (13、90、140、0.5);}";

CSS 不会对网页进行任何更改。 index_CSS 仅显示为下面的字符串。 我知道 enet_io 示例显示了一个 Web 浏览器示例、但它并未真正解释如何将 CSS 链接到 html。 看起来、它使用实用程序将所有内容转换为十六进制数组。 我想了解如何按照下面的方式将其链接起来。 如果我在 PC 上创建网页、我知道如何将 CSS 链接到 HTML、只需在行上添加文件名即可  。 但是、它在嵌入式 Web 服务器中并不完全以这种方式工作。 如何告知浏览器如何链接我要发送的 HTML 和 CSS? 我们非常感谢您的任何意见和帮助。 谢谢。

这是浏览器的输出

这是标题

让我们来看一个列表

  1. 项目1
  2. 项目二
  3. 项目3

标题4.

内容类型:text/CSS H1{color:blue;}Li{color:rgb (30、50、100);}p{color:#eab01c;}h4{color:RGBA (13、90、140、0.5);

谢谢

AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们提供的示例中、我们使用实用程序"makefsfile.exe"创建包含要显示的图像的 C 数据结构。 您可以在 TivaWare "C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\tools\bin"中找到此实用程序。 从命令行执行"makefsfile"、不带参数、以获取此实用程序的说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。 我使用该实用程序进行了演示、并了解了如何使用该实用程序。 但我仍然遇到了不将 CSS 链接到 html 的问题。 我使用了示例中提供的 ti web 文件、运行了实用程序并得到了十六进制数组。 我没有完全遵循 Enet IO、因为我能够使用 LWIP 通过 TCP 发送和接收、但使用了我自己的程序。 我所做的是连续将 html 和 CSS 数组发送到浏览器

            num_Bytes = SEND (Ser_State_Server_sock_ID、(char *) data_index_htm、

                    sizeof (data_index_htm)、0);

            write_msg ("\n\rNumber of bytes sent =");

            long_TO_ASCII (num_Bytes、val_array);

            write_msg ((char *) val_array);

            num_Bytes = SEND (Ser_State_Server_sock_ID、(char *) data_styles_CSS、

                    sizeof (data_styes_css)、0);

            write_msg ("\n\rNumber of bytes sent =");

            long_TO_ASCII (num_Bytes、val_array);

            write_msg ((char *) val_array);

    data_index_htm 和 data_styles_css 来自 makefsfile 输出。 我刚刚复制了数组并将其发送到浏览器。 我已确保 html 文件中包含了标头 HTTP OK。 我删除了 CSS 头文件。 但您将在附加的图像中看到。 CSS 未生效。 我的印象是公用事业在某种程度上形成了联系。 请参阅随附的图像。 在图像下方、我包含了我使用的十六进制数组。 谢谢。 AJ  

    静态常量 uint8_t data_styles_css[]=

       /*/styles.css */
    //   0x2F、0x73、0x74、0x79、0x6c、 0x65、0x73、0x2e、
    //   0x63、0x73、0x73、0x00、
    //   0x48、0x54、0x54、0x50、0x2F、 0x31、0x2e、0x30、
    //   0x20、0x32、0x30、0x30、0x20、 0x4f、0x4b、0x0d、
    //   0x0a、0x53、0x65、0x72、0x76、 0x65、0x72、0x3a、
    //   0x20、0x6c、0x77、0x49、0x50、 0x2F、0x31、0x2e、
    //   0x33、0x2e、0x32、0x20、0x28、 0x68、0x74、0x74、
    //   0x70、0x3a、0x2F、0x2F、0x77、 0x77、0x77、0x2e、
    //   0x73、0x69、0x63、0x73、0x2e、 0x73、0x65、0x2F、
    //   0x7E、0x61、0x64、0x61、0x6d、 0x2F、0x6c、0x77、
    //   0x69、0x70、0x2F、0x29、0x0d、 0x0A、0x43、0x6f、
    //   0x6e、0x74、0x65、0x6e、0x74、 0x2D、0x74、0x79、
    //   0x70、0x65、0x3a、0x20、0x74、 0x65、0x78、0x74、
    //   0x2F、0x63、0x73、0x73、0x0d、 0x0A、0x0d、0x0a、
       0x2F、0x2a、0x20、0x43、0x6f、 0x70、0x79、0x72、
       0x69、0x67、0x68、0x74、0x20、 0x28、0x63、0x29、
       0x20、0x32、0x30、0x31、0x33、 0x2D、0x32、0x30、
       0x31、0x37、0x20、0x54、0x65、 0x78、0x61、0x73、
       0x20、0x49、0x6e、0x73、0x74、 0x72、0x75、0x6d、
       0x65、0x6e、0x74、0x73、0x20、 0x49、0x6e、0x63、
       0x6f、0x72、0x70、0x6f、0x72、 0x61、0x74、0x65、
       0x64、0x2e、0x20、0x20、0x41、 0x6c、0x6c、0x20、
       0x72、0x69、0x67、0x68、0x74、 0x73、0x20、0x72、
       0x65、0x73、0x65、0x72、0x76、 0x65、0x64、0x2e、
       0x20、0x2a、0x2F、0x0d、0x0a、 0x0D、0x0a、0x2F、
       0x2a、0x20、0x53、0x74、0x79、 0x6c、0x69、0x6e、
       0x67、0x20、0x66、0x6f、0x72、 0x20、0x74、0x68、
       0x65、0x20、0x65、0x6e、0x74、 0x69、0x72、0x65、
       0x20、0x64、0x6f、0x63、0x75、 0x6d、0x65、0x6e、
       0x74、0x2e、0x20、0x2a、0x2F、 0x0D、0x0a、0x62、
       0x6f、0x64、0x79、0x0d、0x0a、 0x7B、0x0d、0x0a、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x62、 0x61、0x63、0x6b、
       0x67、0x72、0x6f、0x75、0x6e、 0x64、0x2D、0x63、
       0x6f、0x6c、0x6f、0x72、0x3a、 0x20、0x77、0x68、
       0x69、0x74、0x65、0x3b、0x0d、 0x0A、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x63、0x6f、0x6c、 0x6f、0x72、0x3a、
       0x20、0x62、0x6c、0x61、0x63、 0x6b、0x3b、0x0d、
       0x0A、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x66、0x6f、0x6e、
       0x74、0x2D、0x66、0x61、0x6d、 0x69、0x6c、0x79、
       0x3a、0x20、0x41、0x72、0x69、 0x65、0x6c、0x2C、
       0x48、0x65、0x6c、0x76、0x65、 0x74、0x69、0x63、
       0x61、0x2C、0x73、0x61、0x6e、 0x73、0x2D、0x73、
       0x65、0x72、0x69、0x66、0x3b、 0x0D、0x0a、0x7d、
       0x0D、0x0a、0x0d、0x0a、0x2F、 0x2a、0x20、0x53、
       0x74、0x79、0x6c、0x69、0x6e、 0x67、0x20、0x66、
       0x6f、0x72、0x20、0x74、0x68、 0x65、0x20、0x68、
       0x65、0x61、0x64、0x69、0x6e、 0x67、0x20、0x64、
       0x69、0x76、0x2e、0x20、0x2a、 0x2F、0x0d、0x0a、
       0x23、0x68、0x65、0x61、0x64、 0x69、0x6e、0x67、
       0x0D、0x0a、0x7B、0x0d、0x0a、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x63、0x6c、0x65、0x61、 0x72、0x3a、0x20、
       0x62、0x6f、0x74、0x68、0x3b、 0x0D、0x0a、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x6d、0x61、 0x72、0x67、0x69、
       0x6e、0x2D、0x62、0x6f、0x74、 0x74、0x6f、0x6d、
       0x3a、0x20、0x31、0x30、0x70、 0x78、0x3b、0x0d、
       0x0A、0x7d、0x0d、0x0a、0x0d、 0x0A、0x23、0x68、
       0x65、0x61、0x64、0x69、0x6e、 0x67、0x5f、0x68、
       0x31、0x0d、0x0a、0x7B、0x0d、 0x0A、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x66、0x6f、0x6e、 0x74、0x2D、0x73、
       0x69、0x7a、0x65、0x3a、0x20、 0x32、0x65、0x6d、
       0x3B、0x0d、0x0a、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x66、
       0x6f、0x6e、0x74、0x2D、0x77、 0x65、0x69、0x67、
       0x68、0x74、0x3a、0x20、0x62、 0x6f、0x6c、0x64、
       0x3B、0x0d、0x0a、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x74、
       0x65、0x78、0x74、0x2D、0x61、 0x6c、0x69、0x67、
       0x6e、0x3a、0x20、0x63、0x65、 0x6e、0x74、0x65、
       0x72、0x3b、0x0d、0x0a、0x7d、 0x0D、0x0a、0x0d、
       0x0A、0x23、0x68、0x65、0x61、 0x64、0x69、0x6e、
       0x67、0x5f、0x68、0x32、0x0d、 0x0A、0x7B、0x0d、
       0x0A、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x66、0x6f、0x6e、
       0x74、0x2D、0x73、0x69、0x7a、 0x65、0x3a、0x20、
       0x31、0x2e、0x32、0x35、0x65、 0x6d、0x3b、0x0d、
       0x0A、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x66、0x6f、0x6e、
       0x74、0x2D、0x77、0x65、0x69、 0x67、0x68、0x74、
       0x3a、0x20、0x62、0x6f、0x6c、 0x64、0x3b、0x0d、
       0x0A、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x74、0x65、0x78、
       0x74、0x2D、0x61、0x6c、0x69、 0x67、0x6e、0x3a、
       0x20、0x63、0x65、0x6e、0x74、 0x65、0x72、0x3b、
       0x0D、0x0a、0x7d、0x0d、0x0a、 0x0D、0x0a、0x23、
       0x68、0x65、0x61、0x64、0x69、 0x6e、0x67、0x20、
       0x68、0x72、0x0d、0x0a、0x7B、 0x0D、0x0a、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x62、0x6f、 0x72、0x64、0x65、
       0x72、0x2D、0x62、0x6f、0x74、 0x74、0x6f、0x6d、
       0x3a、0x20、0x31、0x70、0x78、 0x20、0x73、0x6f、
       0x6c、0x69、0x64、0x20、0x23、 0x66、0x66、0x30、
       0x30、0x30、0x30、0x3b、0x0d、 0x0A、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x62、0x6f、0x72、 0x64、0x65、0x72、
       0x2D、0x74、0x6f、0x70、0x3a、 0x20、0x31、0x70、
       0x78、0x20、0x73、0x6f、0x6c、 0x69、0x64、0x20、
       0x23、0x66、0x66、0x30、0x30、 0x30、0x30、0x3b、
       0x0D、0x0a、0x7d、0x0d、0x0a、 0x0D、0x0a、0x23、
       0x68、0x65、0x61、0x64、0x69、 0x6e、0x67、0x20、
       0x61、0x20、0x69、0x6d、0x67、 0x0D、0x0a、0x7B、
       0x0D、0x0a、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x62、0x6f、
       0x72、0x64、0x65、0x72、0x3a、 0x20、0x30、0x3b、
       0x0D、0x0a、0x7d、0x0d、0x0a、 0x0D、0x0a、0x2F、
       0x2a、0x20、0x53、0x74、0x79、 0x6c、0x69、0x6e、
       0x67、0x20、0x66、0x6f、0x72、 0x20、0x74、0x68、
       0x65、0x20、0x6d、0x65、0x6e、 0x75、0x20、0x64、
       0x69、0x76、0x2e、0x20、0x2a、 0x2F、0x0d、0x0a、
       0x23、0x6d、0x65、0x6e、0x75、 0x0D、0x0a、0x7B、
       0x0D、0x0a、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x66、0x6c、
       0x6f、0x61、0x74、0x3a、0x20、 0x6c、0x65、0x66、
       0x74、0x3b、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x6d、0x61、0x72、0x67、0x69、 0x6e、0x2D、0x62、
       0x6f、0x74、0x74、0x6f、0x6d、 0x3a、0x20、0x31、
       0x30、0x70、0x78、0x3b、0x0d、 0x0A、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x77、0x69、0x64、 0x74、0x68、0x3a、
       0x20、0x32、0x32、0x35、0x70、 0x78、0x3b、0x0d、
       0x0A、0x7d、0x0d、0x0a、0x0d、 0x0A、0x23、0x6d、
       0x65、0x6e、0x75、0x20、0x75、 0x6c、0x0d、0x0a、
       0x7B、0x0d、0x0a、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x6c、
       0x69、0x73、0x74、0x2D、0x73、 0x74、0x79、0x6c、
       0x65、0x2D、0x74、0x79、0x70、 0x65、0x3a、0x20、
       0x6e、0x6f、0x6e、0x65、0x3b、 0x0D、0x0a、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x6d、0x61、 0x72、0x67、0x69、
       0x6e、0x3a、0x20、0x30、0x3b、 0x0D、0x0a、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x70、0x61、 0x64、0x64、0x69、
       0x6e、0x67、0x3a、0x20、0x30、 0x3B、0x0d、0x0a、
       0x7d、0x0d、0x0a、0x0d、0x0a、 0x23、0x6d、0x65、
       0x6e、0x75、0x20、0x61、0x3a、 0x6c、0x69、0x6e、
       0x6b、0x2C、0x20、0x23、0x6d、 0x65、0x6e、0x75、
       0x20、0x61、0x3a、0x76、0x69、 0x73、0x69、0x74、
       0x65、0x64、0x0d、0x0a、0x7B、 0x0D、0x0a、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x62、0x61、 0x63、0x6b、0x67、
       0x72、0x6f、0x75、0x6e、0x64、 0x2D、0x63、0x6f、
       0x6c、0x6f、0x72、0x3a、0x20、 0x23、0x66、0x66、
       0x30、0x30、0x30、0x30、0x3b、 0x0D、0x0a、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x63、0x6f、 0x6c、0x6f、0x72、
       0x3a、0x20、0x23、0x66、0x66、 0x66、0x66、0x66、
       0x66、0x3b、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x64、0x69、0x73、0x70、0x6c、 0x61、0x79、0x3a、
       0x20、0x62、0x6c、0x6f、0x63、 0x6b、0x3b、0x0d、
       0x0A、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x66、0x6f、0x6e、
       0x74、0x2D、0x77、0x65、0x69、 0x67、0x68、0x74、
       0x3a、0x20、0x62、0x6f、0x6c、 0x64、0x3b、0x0d、
       0x0A、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x6d、0x61、0x72、
       0x67、0x69、0x6e、0x2D、0x62、 0x6f、0x74、0x74、
       0x6f、0x6d、0x3a、0x20、0x32、 0x70、0x78、0x3b、
       0x0D、0x0a、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x6d、0x61、
       0x72、0x67、0x69、0x6e、0x2D、 0x74、0x6f、0x70、
       0x3a、0x20、0x32、0x70、0x78、 0x3B、0x0d、0x0a、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x70、 0x61、0x64、0x64、
       0x69、0x6e、0x67、0x3a、0x20、 0x34、0x70、0x78、
       0x3B、0x0d、0x0a、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x74、
       0x65、0x78、0x74、0x2D、0x61、 0x6c、0x69、0x67、
       0x6e、0x3a、0x20、0x63、0x65、 0x6e、0x74、0x65、
       0x72、0x3b、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x74、0x65、0x78、0x74、0x2D、 0x64、0x65、0x63、
       0x6f、0x72、0x61、0x74、0x69、 0x6f、0x6e、0x3a、
       0x20、0x6e、0x6f、0x6e、0x65、 0x3B、0x0d、0x0a、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x77、 0x69、0x64、0x74、
       0x68、0x3a、0x20、0x32、0x30、 0x30、0x70、0x78、
       0x3B、0x0d、0x0a、0x7d、0x0d、 0x0A、0x0d、0x0a、
       0x23、0x6d、0x65、0x6e、0x75、 0x20、0x61、0x3a、
       0x68、0x6f、0x76、0x65、0x72、 0x2C、0x20、0x23、
       0x6d、0x65、0x6e、0x75、0x20、 0x61、0x3a、0x61、
       0x63、0x74、0x69、0x76、0x65、 0x0D、0x0a、0x7B、
       0x0D、0x0a、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x62、0x61、
       0x63、0x6b、0x67、0x72、0x6f、 0x75、0x6e、0x64、
       0x2D、0x63、0x6f、0x6c、0x6f、 0x72、0x3a、0x20、
       0x23、0x62、0x66、0x30、0x30、 0x30、0x30、0x3b、
       0x0D、0x0a、0x7d、0x0d、0x0a、 0x0D、0x0a、0x2F、
       0x2a、0x20、0x53、0x74、0x79、 0x6c、0x69、0x6e、
       0x67、0x20、0x66、0x6f、0x72、 0x20、0x74、0x68、
       0x65、0x20、0x63、0x6f、0x6e、 0x74、0x65、0x6e、
       0x74、0x20、0x64、0x69、0x76、 0x2E、0x20、0x2a、
       0x2F、0x0d、0x0a、0x23、0x63、 0x6f、0x6e、0x74、
       0x65、0x6e、0x74、0x0d、0x0a、 0x7B、0x0d、0x0a、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x6d、 0x61、0x72、0x67、
       0x69、0x6e、0x2D、0x62、0x6f、 0x74、0x74、0x6f、
       0x6d、0x3a、0x20、0x31、0x30、 0x70、0x78、0x3b、
       0x0D、0x0a、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x6d、0x61、
       0x72、0x67、0x69、0x6e、0x2D、 0x6c、0x65、0x66、
       0x74、0x3a、0x20、0x32、0x32、 0x35、0x70、0x78、
       0x3B、0x0d、0x0a、0x7d、0x0d、 0x0A、0x0d、0x0a、
       0x23、0x63、0x6f、0x6e、0x74、 0x65、0x6e、0x74、
       0x5f、0x68、0x65、0x61、0x64、 0x69、0x6e、0x67、
       0x0D、0x0a、0x7B、0x0d、0x0a、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x66、0x6f、0x6e、0x74、 0x2D、0x73、0x69、
       0x7a、0x65、0x3a、0x20、0x31、 0x2E、0x35、0x65、
       0x6d、0x3b、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x66、0x6f、0x6e、0x74、0x2D、 0x77、0x65、0x69、
       0x67、0x68、0x74、0x3a、0x20、 0x62、0x6f、0x6c、
       0x64、0x3b、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x74、0x65、0x78、0x74、0x2D、 0x61、0x6c、0x69、
       0x67、0x6e、0x3a、0x20、0x63、 0x65、0x6e、0x74、
       0x65、0x72、0x3b、0x0d、0x0a、 0x7d、0x0d、0x0a、
       0x0D、0x0a、0x2F、0x2a、0x20、 0x53、0x74、0x79、
       0x6c、0x69、0x6e、0x67、0x20、 0x66、0x6f、0x72、
       0x20、0x74、0x68、0x65、0x20、 0x66、0x6f、0x6f、
       0x74、0x69、0x6e、0x67、0x20、 0x64、0x69、0x76、
       0x2E、0x20、0x2a、0x2F、0x0d、 0x0A、0x23、0x66、
       0x6f、0x6f、0x74、0x69、0x6e、 0x67、0x0d、0x0a、
       0x7B、0x0d、0x0a、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x63、
       0x6c、0x65、0x61、0x72、0x3a、 0x20、0x62、0x6f、
       0x74、0x68、0x3b、0x0d、0x0a、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x66、0x6f、0x6e、0x74、 0x2D、0x73、0x69、
       0x7a、0x65、0x3a、0x20、0x2e、 0x37、0x35、0x65、
       0x6d、0x3b、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x66、0x6f、0x6e、0x74、0x2D、 0x73、0x74、0x79、
       0x6c、0x65、0x3a、0x20、0x69、 0x74、0x61、0x6c、
       0x69、0x63、0x3b、0x0d、0x0a、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x74、0x65、0x78、0x74、 0x2D、0x61、0x6c、
       0x69、0x67、0x6e、0x3a、0x20、 0x72、0x69、0x67、
       0x68、0x74、0x3b、0x0d、0x0a、 0x7d、0x0d、0x0a、
       0x0D、0x0a、0x23、0x66、0x6f、 0x6f、0x74、0x69、
       0x6e、0x67、0x20、0x68、0x72、 0x0D、0x0a、0x7B、
       0x0D、0x0a、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x62、0x6f、
       0x72、0x64、0x65、0x72、0x2D、 0x62、0x6f、0x74、
       0x74、0x6f、0x6d、0x3a、0x20、 0x31、0x70、0x78、
       0x20、0x73、0x6f、0x6c、0x69、 0x64、0x20、0x23、
       0x66、0x66、0x30、0x30、0x30、 0x30、0x3b、0x0d、
       0x0A、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x62、0x6f、0x72、
       0x64、0x65、0x72、0x2D、0x74、 0x6f、0x70、0x3a、
       0x20、0x31、0x70、0x78、0x20、 0x73、0x6f、0x6c、
       0x69、0x64、0x20、0x23、0x66、 0x66、0x30、0x30、
       0x30、0x30、0x3b、0x0d、0x0a、 0x7d、0x0d、0x0a、
    };
    静态常量 uint8_t DATA_index_htm[]=

       /*/index.htm */
    //   0x2F、0x69、0x6e、0x64、0x65、 0x78、0x2e、0x68、
    //   0x74、0x6d、0x00、
       0x48、0x54、0x54、0x50、0x2F、 0x31、0x2e、0x30、
       0x20、0x32、0x30、0x30、0x20、 0x4f、0x4b、0x0d、
       0x0A、0x53、0x65、0x72、0x76、 0x65、0x72、0x3a、
       0x20、0x6c、0x77、0x49、0x50、 0x2F、0x31、0x2e、
       0x33、0x2e、0x32、0x20、0x28、 0x68、0x74、0x74、
       0x70、0x3a、0x2F、0x2F、0x77、 0x77、0x77、0x2e、
       0x73、0x69、0x63、0x73、0x2e、 0x73、0x65、0x2F、
       0x7E、0x61、0x64、0x61、0x6d、 0x2F、0x6c、0x77、
       0x69、0x70、0x2F、0x29、0x0d、 0x0A、0x43、0x6f、
       0x6e、0x74、0x65、0x6e、0x74、 0x2D、0x74、0x79、
       0x70、0x65、0x3a、0x20、0x74、 0x65、0x78、0x74、
       0x2F、0x68、0x74、0x6d、0x6c、 0x0D、0x0a、0x0d、
       0x0A、
       0x3c、0x21、0x44、0x4f、0x43、 0x54、0x59、0x50、
       0x45、0x20、0x48、0x54、0x4d、 0x4c、0x3E、0x0d、
       0x0A、0x3c、0x21、0x2D、0x2D、 0x20、0x43、0x6f、
       0x70、0x79、0x72、0x69、0x67、 0x68、0x74、0x20、
       0x28、0x63、0x29、0x20、0x32、 0x30、0x31、0x33、
       0x2D、0x32、0x30、0x31、0x37、 0x20、0x54、0x65、
       0x78、0x61、0x73、0x20、0x49、 0x6e、0x73、0x74、
       0x72、0x75、0x6d、0x65、0x6e、 0x74、0x73、0x20、
       0x49、0x6e、0x63、0x6f、0x72、 0x70、0x6f、0x72、
       0x61、0x74、0x65、0x64、0x2e、 0x20、0x20、0x41、
       0x6c、0x6c、0x20、0x72、0x69、 0x67、0x68、0x74、
       0x73、0x20、0x72、0x65、0x73、 0x65、0x72、0x76、
       0x65、0x64、0x2e、0x20、0x2D、 0x2D、0x3E、0x0d、
       0x0A、0x3c、0x68、0x74、0x6d、 0x6c、0x3E、0x0d、
       0x0A、0x20、0x20、0x3c、0x68、 0x65、0x61、0x64、
       0x3E、0x0d、0x0a、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x3c、
       0x74、0x69、0x74、0x6c、0x65、 0x3E、0x45、0x4b、
       0x2D、0x54、0x4d、0x34、0x43、 0x31、0x32、0x39、
       0x34、0x58、0x4c、0x20、0x45、 0x76、0x61、0x6c、
       0x75、0x61、0x74、0x69、0x6f、 0x6e、0x20、0x4b、
       0x69、0x74、0x3c、0x2F、0x74、 0x69、0x74、0x6c、
       0x65、0x3E、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x3c、0x6c、0x69、0x6e、0x6b、 0x20、0x72、0x65、
       0x6c、0x3D、0x22、0x73、0x74、 0x79、0x6c、0x65、
       0x73、0x68、0x65、0x65、0x74、 0x22、0x20、0x74、
       0x79、0x70、0x65、0x3D、0x22、 0x74、0x65、0x78、
       0x74、0x2F、0x63、0x73、0x73、 0x22、0x20、0x68、
       0x72、0x65、0x66、0x3D、0x22、 0x73、0x74、0x79、
       0x6c、0x65、0x73、0x2e、0x63、 0x73、0x73、0x22、
       0x2F、0x3E、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x3c、0x6c、0x69、0x6e、0x6b、 0x20、0x72、0x65、
       0x6c、0x3D、0x22、0x73、0x68、 0x6f、0x72、0x74、
       0x63、0x75、0x74、0x20、0x69、 0x63、0x6f、0x6e、
       0x22、0x20、0x74、0x79、0x70、 0x65、0x3D、0x22、
       0x69、0x6d、0x61、0x67、0x65、 0x2F、0x78、0x2D、
       0x69、0x63、0x6f、0x6e、0x22、 0x20、0x68、0x72、
       0x65、0x66、0x3D、0x22、0x66、 0x61、0x76、0x69、
       0x63、0x6f、0x6e、0x2e、0x69、 0x63、0x6f、0x22、
       0x2F、0x3E、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x3c、0x73、0x63、0x72、0x69、 0x70、0x74、0x20、
       0x73、0x72、0x63、0x3D、0x22、 0x6A、0x61、0x76、
       0x61、0x73、0x63、0x72、0x69、 0x70、0x74、0x2e、
       0x6A、0x73、0x22、0x20、0x6c、 0x61、0x6e、0x67、
       0x75、0x61、0x67、0x65、0x3D、 0x22、0x4a、0x61、
       0x76、0x61、0x53、0x63、0x72、 0x69、0x70、0x74、
       0x31、0x2e、0x32、0x22、0x3E、 0x3c、0x2F、0x73、
       0x63、0x72、0x69、0x70、0x74、 0x3E、0x0d、0x0a、
       0x20、0x20、0x3c、0x2F、0x68、 0x65、0x61、0x64、
       0x3E、0x0d、0x0a、0x20、0x20、 0x3c、0x62、0x6f、
       0x64、0x79、0x3E、0x0d、0x0a、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x3c、0x64、0x69、0x76、 0x20、0x69、0x64、
       0x3D、0x22、0x68、0x65、0x61、 0x64、0x69、0x6e、
       0x67、0x22、0x3E、0x0d、0x0a、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x3c、0x74、 0x61、0x62、0x6c、
       0x65、0x20、0x77、0x69、0x64、 0x74、0x68、0x3D、
       0x22、0x31、0x30、0x30、0x25、 0x22、0x3E、0x0d、
       0x0A、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x3c、0x74、0x72、0x3E、 0x0D、0x0a、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x3c、0x74、0x64、0x3E、 0x0D、0x0a、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x3c、0x61、 0x20、0x69、0x64、
       0x3D、0x22、0x68、0x65、0x61、 0x64、0x69、0x6e、
       0x67、0x5f、0x74、0x69、0x22、 0x20、0x74、0x61、
       0x72、0x67、0x65、0x74、0x3D、 0x22、0x5f、0x22、
       0x20、0x68、0x72、0x65、0x66、 0x3D、0x22、0x68、
       0x74、0x74、0x70、0x3a、0x2F、 0x2F、0x77、0x77、
       0x77、0x2e、0x74、0x69、0x2e、 0x63、0x6f、0x6d、
       0x22、0x3E、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x3c、0x69、0x6d、 0x67、0x20、0x73、
       0x72、0x63、0x3D、0x22、0x74、 0x69、0x2e、0x6A、
       0x70、0x67、0x22、0x20、0x61、 0x6c、0x74、0x3D、
       0x22、0x54、0x65、0x78、0x61、 0x73、0x20、0x49、
       0x6e、0x73、0x74、0x72、0x75、 0x6d、0x65、0x6e、
       0x74、0x73、0x22、0x3E、0x0d、 0x0A、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x3c、0x2F、0x61、 0x3E、0x0d、0x0a、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x3c、0x2F、0x74、 0x64、0x3E、0x0d、
       0x0A、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x3c、0x74、 0x64、0x20、0x77、
       0x69、0x64、0x74、0x68、0x3D、 0x22、0x31、0x30、
       0x30、0x25、0x22、0x3E、0x0d、 0x0A、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x3c、0x64、0x69、 0x76、0x20、0x69、
       0x64、0x3D、0x22、0x68、0x65、 0x61、0x64、0x69、
       0x6e、0x67、0x5f、0x68、0x31、 0x22、0x3E、0x0d、
       0x0A、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x54、
       0x4d、0x34、0x43、0x20、0x53、 0x65、0x72、0x69、
       0x65、0x73、0x20、0x54、0x4d、 0x34、0x43、0x31、
       0x32、0x39、0x34、0x58、0x4c、 0x20、0x45、0x76、
       0x61、0x6c、0x75、0x61、0x74、 0x69、0x6f、0x6e、
       0x20、0x4b、0x69、0x74、0x0d、 0x0A、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x3c、0x2F、0x64、 0x69、0x76、0x3E、
       0x0D、0x0a、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x3c、0x64、
       0x69、0x76、0x20、0x69、0x64、 0x3D、0x22、0x68、
       0x65、0x61、0x64、0x69、0x6e、 0x67、0x5f、0x68、
       0x32、0x22、0x3E、0x0d、0x0a、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x45、0x4b、 0x2D、0x54、0x4d、
       0x34、0x43、0x31、0x32、0x39、 0x34、0x58、0x4c、
       0x0D、0x0a、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x3c、0x2F、
       0x64、0x69、0x76、0x3E、0x0d、 0x0A、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x3c、0x2F、0x74、0x64、0x3E、 0x0D、0x0a、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x3c、0x74、0x64、0x3E、 0x0D、0x0a、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x3c、0x61、 0x20、0x69、0x64、
       0x3D、0x22、0x68、0x65、0x61、 0x64、0x69、0x6e、
       0x67、0x5f、0x74、0x69、0x76、 0x61、0x22、0x20、
       0x74、0x61、0x72、0x67、0x65、 0x74、0x3D、0x22、
       0x5f、0x22、0x20、0x68、0x72、 0x65、0x66、0x3D、
       0x22、0x68、0x74、0x74、0x70、 0x3a、0x2F、0x2F、
       0x77、0x77、0x77、0x2e、0x74、 0x69、0x2e、0x63、
       0x6f、0x6d、0x2F、0x74、0x6d、 0x34、0x63、0x22、
       0x3E、0x0d、0x0a、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x3c、0x69、0x6d、0x67、 0x20、0x73、0x72、
       0x63、0x3D、0x22、0x74、0x6d、 0x34、0x63、0x2e、
       0x6A、0x70、0x67、0x22、0x20、 0x61、0x6c、0x74、
       0x3D、0x22、0x54、0x4d、0x34、 0x43、0x22、0x3E、
       0x0D、0x0a、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x3c、0x2F、
       0x61、0x3E、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x3c、0x2F、
       0x74、0x64、0x3E、0x0d、0x0a、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x3c、0x2F、0x74、
       0x72、0x3E、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x3c、0x2F、0x74、 0x61、0x62、0x6c、
       0x65、0x3E、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x3c、0x68、0x72、 0x3E、0x3c、0x68、
       0x72、0x3E、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x3c、0x2F、0x64、0x69、0x76、 0x3E、0x0d、0x0a、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x3c、 0x64、0x69、0x76、
       0x20、0x69、0x64、0x3D、0x22、 0x6d、0x65、0x6e、
       0x75、0x22、0x3E、0x0d、0x0a、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x3c、0x75、 0x6c、0x3E、0x0d、
       0x0A、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x3c、0x6c、0x69、0x3E、 0x3c、0x61、0x20、
       0x68、0x72、0x65、0x66、0x3D、 0x22、0x61、0x62、
       0x6f、0x75、0x74、0x2e、0x68、 0x74、0x6d、0x22、
       0x20、0x69、0x64、0x3D、0x22、 0x61、0x62、0x6f、
       0x75、0x74、0x22、0x3E、0x41、 0x62、0x6f、0x75、
       0x74、0x20、0x54、0x49、0x3c、 0x2F、0x61、0x3E、
       0x3c、0x2F、0x6c、0x69、0x3E、 0x0D、0x0a、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x3c、
       0x6c、0x69、0x3E、0x3c、0x61、 0x20、0x68、0x72、
       0x65、0x66、0x3D、0x22、0x6f、 0x76、0x65、0x72、
       0x76、0x69、0x65、0x77、0x2e、 0x68、0x74、0x6d、
       0x22、0x20、0x69、0x64、0x3D、 0x22、0x6f、0x76、
       0x65、0x72、0x76、0x69、0x65、 0x77、0x22、0x3E、
       0x54、0x4d、0x34、0x43、0x20、 0x53、0x65、0x72、
       0x69、0x65、0x73、0x20、0x4f、 0x76、0x65、0x72、
       0x76、0x69、0x65、0x77、0x3c、 0x2F、0x61、0x3E、
       0x3c、0x2F、0x6c、0x69、0x3E、 0x0D、0x0a、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x3c、
       0x6c、0x69、0x3E、0x3c、0x61、 0x20、0x68、0x72、
       0x65、0x66、0x3D、0x22、0x62、 0x6c、0x6f、0x63、
       0x6b、0x2e、0x68、0x74、0x6d、 0x22、0x20、0x69、
       0x64、0x3D、0x22、0x62、0x6c、 0x6f、0x63、0x6b、
       0x22、0x3E、0x54、0x4d、0x34、 0x43、0x31、0x32、
       0x39、0x34、0x4e、0x43、0x50、 0x44、0x54、0x20、
       0x42、0x6c、0x6f、0x63、0x6b、 0x20、0x44、0x69、
       0x61、0x67、0x72、0x61、0x6d、 0x3c、0x2F、0x61、
       0x3E、0x3c、0x2F、0x6c、0x69、 0x3E、0x0d、0x0a、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x3c、0x6c、0x69、0x3E、0x3c、 0x61、0x20、0x74、
       0x61、0x72、0x67、0x65、0x74、 0x3D、0x22、0x5f、
       0x22、0x20、0x68、0x72、0x65、 0x66、0x3D、0x22、
       0x68、0x74、0x74、0x70、0x3a、 0x2F、0x2F、0x77、
       0x77、0x77、0x2e、0x74、0x69、 0x2E、0x63、0x6f、
       0x6d、0x2F、0x74、0x6f、0x6f、 0x6c、0x2F、0x65、
       0x6b、0x2D、0x74、0x6d、0x34、 0x63、0x31、0x32、
       0x39、0x34、0x78、0x6c、0x22、 0x3E、0x45、0x4b、
       0x2D、0x54、0x4d、0x34、0x43、 0x31、0x32、0x39、
       0x34、0x58、0x4c、0x20、0x50、 0x72、0x6f、0x64、
       0x75、0x63、0x74、0x20、0x50、 0x61、0x67、0x65、
       0x3c、0x2F、0x61、0x3E、0x3c、 0x2F、0x6c、0x69、
       0x3E、0x0d、0x0a、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x3c、0x6c、 0x69、0x3E、0x3c、
       0x61、0x20、0x74、0x61、0x72、 0x67、0x65、0x74、
       0x3D、0x22、0x5f、0x22、0x20、 0x68、0x72、0x65、
       0x66、0x3D、0x22、0x68、0x74、 0x74、0x70、0x3a、
       0x2F、0x2F、0x77、0x77、0x77、 0x2E、0x74、0x69、
       0x2E、0x63、0x6f、0x6d、0x2F、 0x74、0x6d、0x34、
       0x63、0x22、0x3E、0x54、0x4d、 0x34、0x43、0x20、
       0x53、0x65、0x72、0x69、0x65、 0x73、0x20、0x54、
       0x4d、0x34、0x43、0x31、0x32、 0x39、0x78、0x20、
       0x46、0x61、0x6d、0x69、0x6c、 0x79、0x20、0x50、
       0x72、0x6f、0x64、0x75、0x63、 0x74、0x20、0x50、
       0x61、0x67、0x65、0x3c、0x2F、 0x61、0x3E、0x3c、
       0x2F、0x6c、0x69、0x3E、0x0d、 0x0A、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x3c、 0x2F、0x75、0x6c、
       0x3E、0x0d、0x0a、0x20、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x3c、0x69、0x6d、0x67、 0x20、0x73、0x72、
       0x63、0x3D、0x22、0x65、0x6b、 0x2D、0x74、0x6d、
       0x34、0x63、0x31、0x32、0x39、 0x34、0x78、0x6c、
       0x2E、0x6A、0x70、0x67、0x22、 0x20、0x61、0x6c、
       0x74、0x3D、0x22、0x45、0x4b、 0x2D、0x54、0x4d、
       0x34、0x43、0x31、0x32、0x39、 0x34、0x58、0x4c、
       0x22、0x3E、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x3c、0x2F、0x64、0x69、0x76、 0x3E、0x0d、0x0a、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x3c、 0x64、0x69、0x76、
       0x20、0x69、0x64、0x3D、0x22、 0x63、0x6f、0x6e、
       0x74、0x65、0x6e、0x74、0x22、 0x3E、0x0d、0x0a、
       0x20、0x20、0x20、0x20、0x3c、 0x2F、0x64、0x69、
       0x76、0x3E、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x3c、0x64、0x69、0x76、0x20、 0x69、0x64、0x3D、
       0x22、0x66、0x6f、0x6f、0x74、 0x69、0x6e、0x67、
       0x22、0x3E、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x3c、0x68、0x72、 0x3E、0x3c、0x68、
       0x72、0x3E、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x20、0x20、0x43、0x6f、0x70、 0x79、0x72、0x69、
       0x67、0x68、0x74、0x20、0x26、 0x63、0x6f、0x70、
       0x79、0x3b、0x20、0x32、0x30、 0x31、0x33、0x2D、
       0x32、0x30、0x31、0x37、0x20、 0x54、0x65、0x78、
       0x61、0x73、0x20、0x49、0x6e、 0x73、0x74、0x72、
       0x75、0x6d、0x65、0x6e、0x74、 0x73、0x20、0x49、
       0x6e、0x63、0x6f、0x72、0x70、 0x6f、0x72、0x61、
       0x74、0x65、0x64、0x2e、0x20、 0x20、0x41、0x6c、
       0x6c、0x20、0x72、0x69、0x67、 0x68、0x74、0x73、
       0x20、0x72、0x65、0x73、0x65、 0x72、0x76、0x65、
       0x64、0x2e、0x0d、0x0a、0x20、 0x20、0x20、0x20、
       0x3c、0x2F、0x64、0x69、0x76、 0x3E、0x0d、0x0a、
       0x20、0x20、0x3c、0x2F、0x62、 0x6f、0x64、0x79、
       0x3E、0x0d、0x0a、0x3c、0x2F、 0x68、0x74、0x6d、
       0x6c、0x3E、0x0d、0x0a、
    };
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 http 上阅读了更多信息、最终确定了我所做的错误。 在发送对象之前、我必须等待一个 GET 方法请求它。  

    此致、

    AJ