This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:闪存组0和7的 OTP 存储器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/753197/tms570ls1114-otp-memory-of-the-flash-banks-0-and-7

器件型号:TMS570LS1114

您好!

我对 OTP 有疑问。 TMS570LS1114有两个客户 OTP 存储器。 我们希望将 OTP 存储器用于我们的数据。 我读取、闪存组0 OTP 的前16个字节包含一个 AJSM 安全密钥。 我假设这些字节不可用于我们的数据。

1) 1)异构 OTP 内存是否有任何其他双重用途?

2) 2)我们是否可以在 没有进一步限制的情况下使用 OTP 范围0xF000_0010 - 0xF000_0FFF 和0xF000_E000 - 0xF000_E7FF?

3) 3)是否可以覆盖? 第二次写入访问能否清除 OTP 存储器的其他位?

谢谢、

Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、
    请查看此主题 :e2e.ti.com/.../1069751

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    前两个问题没有得到解答。 TMS570LS1114没有闪存组1。 我也无法使用它。
    1) 1)客户 OTP 存储器是否有任何其他双重用途?

    2) 2)我们是否可以在没有进一步限制的情况下使用 OTP 范围0xF000_0010 - 0xF000_0FFF 和0xF000_E000 - 0xF000_E7FF?

    3) 3)是否可以覆盖? 第二次写入访问能否清除 OTP 存储器的其他位?
    我认为答案是否定的 如何实现保护?
    3A)是否为每个字节提供了进一步写入保护?
    3B)是针对每个组宽度(144位)还是闪存扇区提供进一步写入保护?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将关闭此主题、因为它在这里得到了解答: e2e.ti.com/.../760553

    此致、
    米罗