请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1114 您好!
我对 OTP 有疑问。 TMS570LS1114有两个客户 OTP 存储器。 我们希望将 OTP 存储器用于我们的数据。 我读取、闪存组0 OTP 的前16个字节包含一个 AJSM 安全密钥。 我假设这些字节不可用于我们的数据。
1) 1)异构 OTP 内存是否有任何其他双重用途?
2) 2)我们是否可以在 没有进一步限制的情况下使用 OTP 范围0xF000_0010 - 0xF000_0FFF 和0xF000_E000 - 0xF000_E7FF?
3) 3)是否可以覆盖? 第二次写入访问能否清除 OTP 存储器的其他位?
谢谢、
Bernhard