主题中讨论的其他器件:DP83640、 HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们使用的是 LWIP 设计版本 lwip_demo_v02。 (TCP/IP)。
在 DP83848中支持 LWIP 设计需要做哪些更改。
我们需要配置 RMII 模式。 我们正在等待答复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../7608.Ethernet-working-code-for-RMII-MASTER-in-DP83640.rarHi、
感谢您的回复。
我在中更改了 DP83848的 ID
#UNDEF DP83848_PHY_ID
#define DP83848_PHY_ID (0x20005C90)
但 不会发生 etharp_gratous ARP。
我上传了 DP83640的有效 RMII 主模式->TCP/IP 代码。 但目前我们使用的是 DP83848、它没有 RMII 主模式。因此我更改为 RMII 从模式、但 没有发生 etharp_gratous ARP。 请给出 DP83848的更改建议。
DP83848的信号状态:
1) 1) RMII CLK 为50MHz (输入)。
2) PFBOUT、PFBIN1和 PFBIN2 - 1.76V。
3) 3) TXD_2和 TXD_3接地。
4) RX_DV/MII_MODE -连接至上拉电阻器。(在复位期间,该引脚为高电平,之后 它变为低电平)。
5) 5)已移除 RX_ER/MDIX_EN-上拉电阻器。
6) CRS/CRS_DV/LED_CFG -移除了上拉电阻器。
7) 7)复位花费近200ms。
8) RBIAS- 1.23V。
DP83848中寄存器的状态。 我在文档 filee2e.ti.com/.../7875.Ethernet_5F00_PHY_5F00_DEVICE_5F00_REGISTER_5F00_STATUS_5F00_APM.docx 中上传
我已上传 DP83848的原理图。
RMII 主器件和 RMII 从器件之间有何区别? 。
我要做什么更改。我们正在等待您的回复。