This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:适用于 DP83848的 RM48L952-LWIP 设计

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/756230/ccs-rm48l952-rm48l952-lwip-design-for-dp83848

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:DP83640HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们使用的是 LWIP 设计版本 lwip_demo_v02。 (TCP/IP)。

在 DP83848中支持 LWIP 设计需要做哪些更改。

我们需要配置 RMII 模式。 我们正在等待答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要更改 PHY ID 以匹配 launchpad 上的 DP83640精密 PHYTER。

    #undef DP83640_PHY_ID
    #define DP83640_PHY_ID (0x20005CE1u)

    将这些内容添加到您的 dp83640.h
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7608.Ethernet-working-code-for-RMII-MASTER-in-DP83640.rarHi、

    感谢您的回复。

    我在中更改了 DP83848的 ID

    #UNDEF DP83848_PHY_ID

    #define DP83848_PHY_ID (0x20005C90)

    但 不会发生 etharp_gratous ARP。

    我上传了 DP83640的有效 RMII 主模式->TCP/IP 代码。 但目前我们使用的是 DP83848、它没有 RMII 主模式。因此我更改为 RMII 从模式、但 没有发生 etharp_gratous ARP。 请给出 DP83848的更改建议。

    DP83848的信号状态:

    1) 1) RMII CLK 为50MHz (输入)。

    2) PFBOUT、PFBIN1和 PFBIN2 - 1.76V。

    3) 3) TXD_2和 TXD_3接地。

    4) RX_DV/MII_MODE -连接至上拉电阻器。(在复位期间,该引脚为高电平,之后 它变为低电平)。

    5) 5)已移除 RX_ER/MDIX_EN-上拉电阻器。

    6) CRS/CRS_DV/LED_CFG -移除了上拉电阻器。

    7) 7)复位花费近200ms。

    8) RBIAS- 1.23V。

    DP83848中寄存器的状态。 我在文档 filee2e.ti.com/.../7875.Ethernet_5F00_PHY_5F00_DEVICE_5F00_REGISTER_5F00_STATUS_5F00_APM.docx 中上传

    我已上传 DP83848的原理图。

    RMII 主器件和 RMII 从器件之间有何区别? 。

     我要做什么更改。我们正在等待您的回复。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    HDK 上使用的以太网 PHY 是 DP83640。 我对另一个 PHY 不熟悉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    硬件问题存在。 问题迎刃而解。 它工作正常。

    感谢您的回复和支持。

    RMII 主器件和 RMII 从器件之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    标准 RMII 需要一个外部50MHz 振荡器作为 RMII 基准时钟。 在 RMII 主控模式中、50MHz 振荡器被一个25MHz OSC 或晶振所取代。 PHY 采用25MHz 输入并生成50MHz 时钟供其自身、EMAC 和 RMII 从器件使用。

    在包含三个 MAC 功能和三个 DP83640器件的系统中、一个 PHY 作为时钟主器件运行、并在三个独立引脚上输出50MHz RMII 参考时钟。 这允许50MHz 从模式下的第二个和第三个 PHY 使用与25MHz 主 PHY 相同的 RMII 参考时钟、从而允许从全部三个 PHY 到全部三个 MAC 的同步数据传输。 显然、该系统仅使用单个25MHz 晶体时钟源、从而节省了三个50MHz 振荡器或多个时钟缓冲器的成本。