This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:由 HalCoGen 生成的 FreeRTOS 代码被用于 RM48L952

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/755677/rm48l952-freertos-code-generated-by-halcogen-is-used-on-rm48l952

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

你好

我使用 Keil 和 RM48L952进行产品开发。

我想在我的产品上使用 FreeRTOS。

因此、我参考这份报告和这个论坛。

http://www.ti.com/lit/an/spna237/spna237.pdf

e2e.ti.com/.../57753

并且、我使用 HalCoGen 生成 FreeRTOS 代码。

我将生成的代码放入之前 的代码中。

但我发现代码中没有任何有关"RTI"代码的信息、RTI 驱动程序不会点击 HalCoGen。

这使我无法使用之前的代码。

如何解决此问题?

或者、是否有一个完整的操作步骤和演示、由 HalCoGen 生成的 FreeRTOS 代码被用于 RM48L952?

L    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willy、

    您可以将 RTI 比较添加到 prvSetupTimerInterrupt()函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ Wang

    我忘记执行此步骤、我不理解此步骤的含义。

    您能告诉我 RM48x 的详细步骤吗?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willy、

    链接器 cmd 文件应由 HALCoGen 生成。 HALCoGen 帮助主题包含一个生成 FreeRTOS 示例的逐步指令。 它还提供了一个用于创建任务的 main()函数。