Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L952 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
你好
我使用 Keil 和 RM48L952进行产品开发。
我想在我的产品上使用 FreeRTOS。
因此、我参考这份报告和这个论坛。
http://www.ti.com/lit/an/spna237/spna237.pdf
并且、我使用 HalCoGen 生成 FreeRTOS 代码。
我将生成的代码放入之前 的代码中。
但我发现代码中没有任何有关"RTI"代码的信息、RTI 驱动程序不会点击 HalCoGen。
这使我无法使用之前的代码。
如何解决此问题?
或者、是否有一个完整的操作步骤和演示、由 HalCoGen 生成的 FreeRTOS 代码被用于 RM48L952?
L