请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 我正在尝试测试一个 ISR、此 ISR 是为了响应引脚 GIO A 1上的正边沿触发脉冲。 第一次尝试时、我成功地按照预期执行了 ISR。 但是、在后续测试中、我不再能够将软件更新刷写到电路板中。 当 Hercules 开发板通电时、一些状态指示灯保持亮起、因此我假设我们没有对该板进行烟雾处理。 我们的过程是向引脚施加3.3V 1Hz 方波信号、根据处理器规格、该引脚处于3.2V 至3.6V 的范围内。
对于向 TMS570LS31x Hercules 开发注入信号是否有任何建议。 电路板? 如果可能、我希望修复当前电路板;但是、同时我还订购了5块附加电路板。 但是、我不愿意 在不了解故障是如何发生的情况下再次执行相同的测试。 如果有任何帮助,将不胜感激。
Robert