This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:Hercules 开发套件

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754381/tms570ls3137-hercules-development-kit

器件型号:TMS570LS3137

我正在尝试测试一个 ISR、此 ISR 是为了响应引脚 GIO A 1上的正边沿触发脉冲。 第一次尝试时、我成功地按照预期执行了 ISR。 但是、在后续测试中、我不再能够将软件更新刷写到电路板中。 当 Hercules 开发板通电时、一些状态指示灯保持亮起、因此我假设我们没有对该板进行烟雾处理。 我们的过程是向引脚施加3.3V 1Hz 方波信号、根据处理器规格、该引脚处于3.2V 至3.6V 的范围内。

对于向 TMS570LS31x Hercules 开发注入信号是否有任何建议。 电路板? 如果可能、我希望修复当前电路板;但是、同时我还订购了5块附加电路板。 但是、我不愿意 在不了解故障是如何发生的情况下再次执行相同的测试。 如果有任何帮助,将不胜感激。

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您注入的信号在3至3.6范围内并且接地正常、则这对电路板没有危险。 损坏电路板的最常见原因是 ESD 和短路。
    如需维修、请联系您当地的销售代表。 在联系当地销售代表之前,请检查 HDK 与计算机之间的连接是否正常。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米罗

    非常感谢您的快速回复。 我绝对确信不会出现短路。 我将确保 函数发生器的公共引线正确连接到电路板的接地端。 我不确定是否执行了此步骤。 此外、我将确保 遵循正确的 ESD 程序:腕带、腕带、接地 ESD 垫、 ESD 地板和完整的 ESD 除雷器。

    我将公布我的努力成果。

    再次感谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否通过 JTAG 连接到电路板? 错误指示灯的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    我正在关闭此主题、因为很长时间没有活动。 如果您没有解决问题、请写下波纹或打开新主题。

    此致、
    米罗