This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:CAN 通信故障

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/757335/ccs-tm4c1294ncpdt-can-communication-failure

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用此 Launchpad、将为任何链接或示例的 CAN 通信提供帮助。 我在外部使用 MSP2551收发器。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashwinee、您好!

    我们在 TivaWare 中提供了示例、位于:[INSTALL Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripheral\can
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了一个.zip 文件、其中包含为 TM4C1294器件编译的工作项目。 一个项目用于 TX、另一个项目用于 RX。 使用 CCS"File""Import"函数将这些内容添加到您的工作区中。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/CAN_5F00_simple.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否会向我发送任何有关 TM4C129NCPDT 的文档。 我想知道内部频率、晶体频率和 CAN 频率
    相关信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该信息位于我们的数据表中:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c1294ncpdt.pdf

    晶振频率范围为5MHz 至25MHz。 最大系统时钟120MHz、CAN 位速率高达1M 位/秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob!

    我对系统的内部时钟和周期时间有疑问。 如何决定/了解内部时钟时间? 取决于晶振频率(5至25MHz)或工作频率(120MHz)。 内部时钟是指周期时间吗?

    提前感谢
    ASHWINEE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否理解您的问题。 也许您会解释您提出的原因。 "周期时间"是什么意思? 存在"时钟周期时间"、即微控制器系统时钟的周期。 该时钟速度从内部振荡器的16MHz 开始。 然后、器件固件决定使用的时钟源、内部振荡器、外部主振荡器、这两者中的一个频率乘以 PLL (锁相环)、或者两个慢速、低功耗时钟中的一个。
    如果问题的目的是对 TM4C1294NCPDT 的性能进行基准测试、则比较 DMIPs (Dhrystone 百万条指令/秒)。 对于在120MHz 系统时钟下运行的 TM4C129、该值为150 DMIPS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈。 我假设您已经解决了您的问题。 如果不是、请回复并提供上述要求的说明。