请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用此 Launchpad、将为任何链接或示例的 CAN 通信提供帮助。 我在外部使用 MSP2551收发器。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用此 Launchpad、将为任何链接或示例的 CAN 通信提供帮助。 我在外部使用 MSP2551收发器。
谢谢你
我附加了一个.zip 文件、其中包含为 TM4C1294器件编译的工作项目。 一个项目用于 TX、另一个项目用于 RX。 使用 CCS"File""Import"函数将这些内容添加到您的工作区中。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/CAN_5F00_simple.zip
该信息位于我们的数据表中:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c1294ncpdt.pdf
晶振频率范围为5MHz 至25MHz。 最大系统时钟120MHz、CAN 位速率高达1M 位/秒。