This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:更新4.5.0后、无法通过 CLI 界面刷写器件

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754342/uniflash-after-update-4-5-0-cannot-flash-the-device-via-cli-interface

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

使用 UNIFLASH 4.5.0、我开始遇到此问题(我使用命令行界面):

C:/ti/uniflash_4.5.0/dslite.bat - mode cc32xx image program - file C:/FW/TEST_CC3220SF_tirtos_gcc.sli
执行以下命令:
> C:\ti\uniflash_4.5.0\simplelink\imagecreator\bin\SLImageCreator.exe image program - file C:/FW/TEST_CC3220SF_tirtos_gcc.sli

有关更多详细信息和示例、请访问 processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v4_Quick_Guide

配置文件(cfg.json)不存在、使用默认值
回溯(最近一次调用最后一次):
 文件" "、第4103行、输入
 文件" ",第4099行,在 main 中
 文件" "、第4071行、位于 cmdline 中
 文件" "、第3250行、位于 COMMAND_IMAGE_PROGRAM 中
AttributeError:'namespace '对象没有属性'use_ott'
SLImageCreator 返回-1
Makefile:81:目标"上传"的配方失败
制造:***[上传]错误-1

在没有 GUI 问题的情况下刷写同一映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您正在正确执行闪存命令。 我强烈建议您阅读 文档、了解如何通过 CLI 正确创建映像并刷写您的设备。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jesu、但根据文档、这似乎是正确的命令:

    dslite.bat --mode cc32xx image program --file C:/FW/TEST_CC3220SF_tirtos_gcc.sli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 Uniflash 4.5.0的 CLI 似乎无法正常工作。 它是否适用于以前的版本?

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为从 v4.3.1更新了、这个版本使用相同的脚本就可以正常工作。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在前面的评论中想说的是、4.5.0不起作用、而4.3.1不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们知道4.5.0的 CLI 问题需要解决。 感谢您指出这一点。 还有什么可以帮助您的吗?

    Jesu