主题中讨论的其他器件: CC3220SF
使用 UNIFLASH 4.5.0、我开始遇到此问题(我使用命令行界面):
C:/ti/uniflash_4.5.0/dslite.bat - mode cc32xx image program - file C:/FW/TEST_CC3220SF_tirtos_gcc.sli
执行以下命令:
> C:\ti\uniflash_4.5.0\simplelink\imagecreator\bin\SLImageCreator.exe image program - file C:/FW/TEST_CC3220SF_tirtos_gcc.sli
有关更多详细信息和示例、请访问 processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v4_Quick_Guide
配置文件(cfg.json)不存在、使用默认值
回溯(最近一次调用最后一次):
文件" "、第4103行、输入
文件" ",第4099行,在 main 中
文件" "、第4071行、位于 cmdline 中
文件" "、第3250行、位于 COMMAND_IMAGE_PROGRAM 中
AttributeError:'namespace '对象没有属性'use_ott'
SLImageCreator 返回-1
Makefile:81:目标"上传"的配方失败
制造:***[上传]错误-1
在没有 GUI 问题的情况下刷写同一映像。