This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294KCPDT:tm4c1294 FreeRTOS_DEMO 未执行 ping 操作

Guru**** 2609555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/753961/ccs-tm4c1294kcpdt-tm4c1294-freertos_demo-not-pinging

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试 FreeRTOS_DEMO 示例。 以前、我只在该 MCU 上与 TI-RTOS 合作、我只是想进行探究。 我的问题是我没有收到对 ping 命令的响应。 我添加的唯一修改是使用静态 IP 而不是 DHCP (如演示中所示)。

lwIPInit (120000000、pui8MAC、((IP)和(0xff000000))|((IP)和(0x000000))|((IP)和(0xff))、// IP
(255<24)|(255<16)(255<<8)))|(IP
和(IP000000)|
(静态)、(IP1|(IP000000)(IP/(IP)、IP000000)(IP/(IP000000)|(IP/(IP000000)(IP1|)(IP/(IP000000)(IP1|)(IP/(IP000000和 IP000000)(IP000000)(IP/静态)(IP/(IP1 

我将感谢使用该工具的人提供的一些见解。 有人体验过这种体验吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该示例是否按原样工作而不进行修改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:
    由于我没有听到您的反馈、我认为您的问题已经解决了。 如果不是、您可以重新打开此主题、如果您有新问题、则可以打开新主题。