请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294KCPDT 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试 FreeRTOS_DEMO 示例。 以前、我只在该 MCU 上与 TI-RTOS 合作、我只是想进行探究。 我的问题是我没有收到对 ping 命令的响应。 我添加的唯一修改是使用静态 IP 而不是 DHCP (如演示中所示)。
lwIPInit (120000000、pui8MAC、((IP)和(0xff000000))|((IP)和(0x000000))|((IP)和(0xff))、// IP (255<24)|(255<16)(255<<8)))|(IP 和(IP000000)| (静态)、(IP1|(IP000000)(IP/(IP)、IP000000)(IP/(IP000000)|(IP/(IP000000)(IP1|)(IP/(IP000000)(IP1|)(IP/(IP000000和 IP000000)(IP000000)(IP/静态)(IP/(IP1
我将感谢使用该工具的人提供的一些见解。 有人体验过这种体验吗?
谢谢