请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 | AUTOSAR_MCAL_TMS570LCx-05.40.00:生成 McuResetReason 时出错 MCU 系列因 McuResetReason 配置而产生错误: 当尝试生成 MCU 时、会出现以下错误: 错误18-03-06、13:41:04 (1019)节点/AUTOSAR/TOP-LEVEL-的值无效 封装/MCU/Elements /MCU/McuPublishedInformation/McuResetReasonConf/MCU _cpu_reset/McuResetReason":值""不是数字 …μ A (相似、但出于不同的复位原因) |