This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:MCU 生成错误

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754512/tms570ls3137-error-in-mcu-generation

器件型号:TMS570LS3137
AUTOSAR_MCAL_TMS570LCx-05.40.00:生成 McuResetReason 时出错
MCU 系列因 McuResetReason 配置而产生错误:
当尝试生成 MCU 时、会出现以下错误:  
错误18-03-06、13:41:04 (1019)节点/AUTOSAR/TOP-LEVEL-的值无效
封装/MCU/Elements /MCU/McuPublishedInformation/McuResetReasonConf/MCU
_cpu_reset/McuResetReason":值""不是数字
…μ A (相似、但出于不同的复位原因)  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上述 MCAL 版本中键入错误。 实际使用的 MCAL 是 AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.40.00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MCAL 版本中出现拼写错误。 实际版本为 AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.40.00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prathibha、

    我们将分析这个问题。 我们将为您提供更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathibha、

    您要为 McuResetReason 配置什么值? 我们将值限制为0到7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishwanath,

    当我们打开 Tsesos Studio 时、容器 McuResetReason 已有一些默认配置可用、并且模块在 Tsesos 中正确生成。
    当我们使用达芬奇配置器调用生成作为前端应用时、就会出现问题、我们甚至无法验证模块。 显示的错误消息是"Tresos7001tresos_cmd.bat has returned the ExitCode 1 during Validation"。
    我们尚未更改 McuResetReason 下的子容器的任何值。

    此致、
    John。