请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 您好!
希望您能玩得开心。
我正在处理通过 CAN 配置的用于应用升级的 boot_serial 代码。
根据文档"SW-TM4C-BOOTLDR-UG-2.1.4.178.pdf "、在第5页上、它会声明
"当配置为使用 UART0、以太网或 USB 时、可以使用 LM 闪存编程器 GUI
通过引导加载程序下载应用程序。"
我想通过 CAN 的任何工具遵循类似的方法。 您能提供一些输入吗?
此致、
Ramesh