This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:通过使用 CAN 配置的引导加载程序下载应用的过程。

Guru**** 2608865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/755267/tm4c123gh6pm-procedure-to-follow-for-downloading-an-application-via-bootloader-which-is-configured-using-can

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!
希望您能玩得开心。

我正在处理通过 CAN 配置的用于应用升级的 boot_serial 代码。

根据文档"SW-TM4C-BOOTLDR-UG-2.1.4.178.pdf "、在第5页上、它会声明

"当配置为使用 UART0、以太网或 USB 时、可以使用 LM 闪存编程器 GUI
通过引导加载程序下载应用程序。"

我想通过 CAN 的任何工具遵循类似的方法。 您能提供一些输入吗?

此致、

Ramesh