请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 工具/软件:TI-RTOS
尊敬的所有人:
我使用的是 TM4C123GH6PM、CCSv8.1.0、TI-RTOS - 2.16.00.08
根据我的项目要求、我必须使用8个 QEI。 但 TM4C123GH6PM 能够提供2个 QEI。 是否可以将正常 GPIO 引脚设置为 QEI 以支持剩余6个 QEI。 如果不是、我如何解决这个问题。 请就此向我建议一个解决方案。
我尝试将4个电机的霍尔传感器多路复用为 QEI0、将其他4个电机的霍尔传感器多路复用为 QEI1。
但出于某种原因、我的多路复用器无法正常工作。
过去10天我一直在尝试解决这个问题,但我没有找到所需的解决方案。(现在我想我的方向是错误的)。
解决这一问题确实需要您的帮助。
提前感谢
此致、
Yashwanth Kumar Gandeti