This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:器件的额定温度是否为-40至105

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754765/tm4c123bh6zrb-does-the-device-have-temperature-rating-fro--40-to-105

器件型号:TM4C123BH6ZRB

你好,香榭丽舍

 在数据表的第 A.1节中、它提到器件的额定温度可能不同:-40至85(i)或-40至105(T)。  

但在可订购器件列表中、它只有 I 版本、没有 T 版本。  

TM4C123BH6ZRB 是否具有-40至105等级的可订购器件?

谢谢

Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、扩展温度范围的器件型号为:TM4C1294NCPDTT3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bob

    谢谢。 但这是一个完全不同的器件型号、甚至与我们的目标器件 TM4C123BH6ZRB 引脚对引脚兼容。

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我尝试同时发布过多帖子、并获取了错误的器件型号。

    否、该器件没有扩展温度版本:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yihe、

    我们只有少数具有扩展温度范围的 TM4C123x 器件可用。 此列表显示了所有这些功能: www.ti.com/.../products.html

    与您的器件相比、包含较高温度范围的器件可能是父器件 www.ti.com/.../samplebuy