Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6ZRB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123BH6ZRB 你好,香榭丽舍
在数据表的第 A.1节中、它提到器件的额定温度可能不同:-40至85(i)或-40至105(T)。
但在可订购器件列表中、它只有 I 版本、没有 T 版本。
TM4C123BH6ZRB 是否具有-40至105等级的可订购器件?
谢谢
Yihe