This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:库

Guru**** 2609175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/753721/tms570lc4357-library

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们使用的是 TMSLC4357、我们有一些信息。 您能否为我们提供以下问题的答案?

a)   库 rtsv7R4_A_be_v3D16_eabi.lib 是否管理 IEEE 754格式的浮点变量? 如果没有,使用哪个库来管理 IEEE 754格式?

 b)   您能否为我们提供一个数学库来使变量的平方根?

 c)   库 SafeTILib_TMS570LC43_be.lib 是否可以 单独插入(不使用其他.lib 或其他文件)到我们的软件工作区中?

您能否向我们提供可用于执行 TSM570LC4357安全测试的.C 原型功能列表?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、
    我已经回答了你的问题,很快就会回答。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christopher、

    答:是的、请参阅用户指南:  

    b.抱歉、我们使用的 CMSIS DSP 库没有平方根函数。

    C.是的、可以单独使用。

    请查看 C:\ti\hercules\SafeTI Diagnostic Library\2.4.0\docs 中的安全库用户指南