请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我们使用的是 TMSLC4357、我们有一些信息。 您能否为我们提供以下问题的答案?
a) 库 rtsv7R4_A_be_v3D16_eabi.lib 是否管理 IEEE 754格式的浮点变量? 如果没有,使用哪个库来管理 IEEE 754格式?
b) 您能否为我们提供一个数学库来使变量的平方根?
c) 库 SafeTILib_TMS570LC43_be.lib 是否可以 单独插入(不使用其他.lib 或其他文件)到我们的软件工作区中?
您能否向我们提供可用于执行 TSM570LC4357安全测试的.C 原型功能列表?
此致、
Christopher