This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TM4C1294KCPDT:需要 CCS V6.2的基准测试标记结果

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/752509/webench-tools-tm4c1294kcpdt-need-bench-mark-results-for-timing-diagram-for-ccs-v6-2

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我需要 CCS V6.2、ARM M4F 的时序基准标记结果。

与之前版本的 CCS V2.2一样、每个任务都提供了 Bench Mark 结果。   供您参考 http://www.ti.com/lit/an/spra900b/spra900b.pdf  

请附上参考文档、以获取 CCS V6.2中每个任务的基准测试标记结果。

提前感谢、

高级

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅 B.1部分的时序贝希马克部分、查看这是否是您要查找的内容。
    www.ti.com/.../spruex3u.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Results.htmle2e.ti.com/.../Sizes_5F00_M4F.htmlHiCharles、

    无论您共享什么内容、该文档都提供了 HTML 文档的基准测试路径。 但我希望工作时序的基准标记结果。

    请参阅随附的文档、该文档提供了基准调整结果。 像明智的做法一样、我需要对计时结果进行基准测试

    ARM M4F。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否访问了以下文件夹?

     当我单击它们时、我会看到以下尺寸和时序数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到上述文档此文档具有基准测试大小 结果、同样、是否有任何文档可用于基准测试时序结果。  

    另请参阅以下 PDF 参考第19页 同样、我需要有关时序的更多详细信息。 E.x. 如邮箱、任务、信标、时钟操作、日志操作、  存储器操作、 中断延迟、 资源锁定等。

    根据上述文档、请提供更多详细信息。 就像他们提到的"最佳"和 "最糟糕"情况一样、请提供这样的信息。

    提前感谢。

    高级

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将把您的主题转交给我们的 TI-RTOS 专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的支持。 我希望您的专家团队能快速做出响应。


    提前感谢
    高级
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预置、

    您所提到的 DSP/BIOS 规模应用手册已使用14年、适用于上一代操作系统。  对于 TI-RTOS 中的 SYS/BIOS 内核、基准测试已完全返工。  现在每个版本中都包含了它们、而不是单独的应用手册。  内核用户指南的附录 B 和 C 中现在提供了对基准测试的详细说明。  较新的基准测试没有像 DSP/BIOS 应用手册那样进行明确的细节(例如、单个对象的大小)。

    Charles 指向的尺寸和时间基准的位置是正确的。 导航到这些基准的典型方法是单击版本说明中的"时序和大小基准测试"链接(tirtos_tivac_2_16_00_08/products/BIOS_6_45_01_29/release_notes_BIOS_6_45_01_29.html#Benchmarks)。 最新的用户指南位于 Charles 指向的 Web 链接、TI-RTOS 版本的安装位置为 tirtos_tivac_2_16_00_08\products\BIOS_6_45_01_29\docs\BIOS_User_Guide.pdf。

    在您的回复中、您指出了 NDK 基准:  

    您是否了解过内核基准测试(sizes=M4F_sizes.html、times=M4F_times.html)?

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ScottG、

     

    在之前的版本中、有专门的邮箱时序、但是在新的 TI-RTOS 中、无论您在  该路径中引用的路径、我都无法获得特定邮箱时序的任何结果。

    那么、您能告诉我在哪里可以找到较新版本邮箱的结果吗?

     

    提前感谢。

    高级

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预置、

    已发布的 TI-RTOS 基准测试不包括邮箱的详细信息。

    您在该应用手册中看到的、其基准测试仅在具有严重内存和延迟限制的 DSP 上实现。  DSP/BIOS 内核完全用汇编语言编写、许多客户完全用汇编语言编程、特定的对象大小和时序对于应用设计至关重要。

    我不知道以前是否已为 TI-RTOS 请求邮箱编号。  如果将来需要包含这些内容、我可以询问并提交功能请求。

    此致、
    Scott