This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/753306/ccs-ek-tm4c1294xl-code-composer-studio-forum

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

我想通过 UART0刷写 TM4C1294xl 以实现此步骤,请执行以下操作。

1-我   定期使用 CCS 通过 boot_serial 刷写 TM4C1294xl。

2-我    使用 FT232在 TM4C1294xl 和 PC 之间创建物理通信

3-我使用 LM 闪存编程器通过 boot_demo1刷写 Tiva,但它无法通过串行(UART)建立通信,如下所示。

那么,是否有人能引导我以正确的方式完成这一步骤?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的图像不可见。 请再次上传图片?

    在任何情况下、如果您按原样使用 EK-TM4C1294XL、则无需使用 FT232即可使 boot_serial 和 boot_demo1示例正常工作。 UART0会路由到用作 UART 转 USB 转换器的 ICDI 调试探针。 在您的 PC 中、您应该能够在 Windows 设备管理器中找到虚拟 COM 端口。