请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C1294XL 工具/软件:Code Composer Studio
我想通过 UART0刷写 TM4C1294xl 以实现此步骤,请执行以下操作。
1-我 定期使用 CCS 通过 boot_serial 刷写 TM4C1294xl。
2-我 使用 FT232在 TM4C1294xl 和 PC 之间创建物理通信
3-我使用 LM 闪存编程器通过 boot_demo1刷写 Tiva,但它无法通过串行(UART)建立通信,如下所示。
那么,是否有人能引导我以正确的方式完成这一步骤?
谢谢!