This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:I2C HDC2080

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/752559/ccs-tm4c1294ncpdt-i2c-hdc2080

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:HDC2080

工具/软件:Code Composer Studio

我在 HDC2080传感器上读取和写入数据时遇到问题、如果我连续添加一些写入命令、则数据不会写入传感器...
如果我尝试按顺序读取数据、所有读数都会返回相同的值、有时与第一次读取的值相同、有时也与第二次读取的值相同。

这可能是什么?

void initI2C9 (uint32_t clock1)
{

ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_I2C9);

ROM_SysCtlPeripheralReset (SYSCTL_Periph_I2C9);

ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOA);

ROM_GPIOPinConfigure (GPIO_PA0_I2C9SCL);
ROM_GPIOPinConfigure (GPIO_PA1_I2C9SDA);

ROM_GPIOPinTypeI2CSCL (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_0);
ROM_GPIOPinTypeI2C (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_1);

ROM_I2CMasterInitExpClk (I2C9_BASE、clock1、true);

HWREG (I2C9_BASE + I2C_O_FIFOCTL)= 80008000;
}

uint8_t buf;

uint8_t readI2C9 (uint16_t DEVICE_ADDRESS、uint16_t DEVICE_register)
{
ROM_I2CMasterSlaveAddrSet (I2C9_BASE、DEVICE_ADDRESS、false);

ROM_I2CMasterDataPut (I2C9_BASE、DEVICE_REGISTER);

ROM_I2CMasterControl (I2C9_BASE、I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND);

while (ROM_I2CMasterBusy (I2C9_BASE));

ROM_I2CMasterSlaveAddrSet (I2C9_BASE、DEVICE_ADDRESS、TRUE);

ROM_I2CMasterControl (I2C9_BASE、I2C_MASTER_CMD_SINGLE_Receive);

while (ROM_I2CMasterBusy (I2C9_BASE));

buf= ROM_I2CMasterDataGet (I2C9_BASE);

return (buf);
}

void writeI2C9 (uint16_t device_address、uint16_t device_register、uint8_t device_data)
{
ROM_I2CMasterSlaveAddrSet (I2C9_BASE、DEVICE_ADDRESS、false);

ROM_I2CMasterDataPut (I2C9_BASE、DEVICE_REGISTER);

ROM_I2CMasterControl (I2C9_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);

while (ROM_I2CMasterBusy (I2C9_BASE));

ROM_I2CMasterSlaveAddrSet (I2C9_BASE、DEVICE_ADDRESS、TRUE);

ROM_I2CMasterDataPut (I2C9_BASE、DEVICE_DATA);

ROM_I2CMasterControl (I2C9_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_Receive_finish);

while (ROM_I2CMasterBusy (I2C9_BASE));
}



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在 writeI2C9()函数中,我不太确定为什么需要第二个 ROM_I2CMasterDataPut (I2C9_BASE、DEVICE_DATA)。 我不熟悉 HDC2080、但在数据表中、它说、在您更改为读取的从器件地址后、主器件应该只是在等待数据。 但是、在更改从器件地址进行读取后、您将尝试写入另一个数据。

    您能像下面那样尝试写入 I2C9中的内容、看看是否会有所不同? 
    //之前的行未显示 

        while (!I2CMasterBusy (I2C9_BASE)//添加此行

    while (ROM_I2CMasterBusy (I2C9_BASE));
    
    ROM_I2CMasterSlaveAddrSet (I2C9_BASE、DEVICE_ADDRESS、TRUE);//
    
    ROM_I2CMasterControl (I2C9_BASE、I2C_MASTER_CMD_SINGLE_Receive); 

        while (!I2CMasterBusy (I2C9_BASE)//添加此行

    while (ROM_I2CMasterBusy (I2C9_BASE)); 
    buf= rom_I2CMasterDataGet (I2C9_BASE); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次重新发送代码序列。

    while (!I2CMasterBusy (I2C9_BASE)//添加此行
    while (ROM_I2CMasterBusy (I2C9_BASE));
    ROM_I2CMasterSlaveAddrSet (I2C9_BASE、DEVICE_ADDRESS、TRUE);//
    ROM_I2CMasterControl (I2C9_BASE、I2C_MASTER_CMD_SINGLE_Receive);
    while (!I2CMasterBusy (I2C9_BASE)//添加此行
    while (ROM_I2CMasterBusy (I2C9_BASE));
    buf= rom_I2CMasterDataGet (I2C9_BASE);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以正常工作、但在每个代码之前只进行了微小的更改

    while (ROM_I2CMasterBusy (I2C9_BASE)); 

    我添加了您的建议:

    while (!ROM_I2CMasterBusy (I2C9_BASE)); 

    代码现在运行良好!

    谢谢你