TM4C129ENCZAD
在我使用以下过程通过 JTAG 连接写入 TM4C129ENCZAD 之后、它从器件管理器中消失。
首先、我进行了以下设置。
调试器和 IC 选择
(调试器:USB 调试探针)
(IC:TM4C129ENCZAD)

接下来、我在设置和实用程序中设置时钟频率。 (我将其设置为16MHz、因为我连接了一个16MHz 晶体。)

闪存存储器设置也设置如下。


我从那里加载了图像。
(按 boot_loader.bin 和 firmware.bin 顺序)


然后、即使 TM4C129ENCZAD 通过 USB 连接、该端口也不再显示。
但是、当我再次加载 boot_loader.bin 时、Stellaris 器件会显示在器件管理器中。
这里未检测到器件的原因是写入 firmware.bin 的地址错误吗?