This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:为什么即使通过 USB 连接、设备管理器也不会检测到它?

Guru**** 2539200 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192299/tm4c129enczad-why-is-it-not-detected-by-device-manager-even-when-connected-via-usb

器件型号:TM4C129ENCZAD

TM4C129ENCZAD

在我使用以下过程通过 JTAG 连接写入 TM4C129ENCZAD 之后、它从器件管理器中消失。

首先、我进行了以下设置。
调试器和 IC 选择
(调试器:USB 调试探针)
(IC:TM4C129ENCZAD)

接下来、我在设置和实用程序中设置时钟频率。 (我将其设置为16MHz、因为我连接了一个16MHz 晶体。)

闪存存储器设置也设置如下。

我从那里加载了图像。
(按 boot_loader.bin 和 firmware.bin 顺序)

然后、即使 TM4C129ENCZAD 通过 USB 连接、该端口也不再显示。

但是、当我再次加载 boot_loader.bin 时、Stellaris 器件会显示在器件管理器中。

这里未检测到器件的原因是写入 firmware.bin 的地址错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanematu-San、您好!

    您所指的是"firmware.bin"?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我说过这个文件。

    C:\ti\ccs1220\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110\firmware_3.0.0.22.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanematu-San、您好!

    我相信 Ki-Soo Lee 说  TM4C129ENCZAD 不支持 XDS110。 无论如何、我对 XDS110没有任何专业知识、因此我无法帮助处理此请求。 XDS110固件不是由我们的 TM4C 器件专家团队开发或拥有。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以了解与 XDS110固件相关的故事?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192299/tm4c129enczad-why-is-it-not-detected-by-device-manager-even-when-connected-via-usb/4494929 #44929"]我可以在哪里获取与 XDS110固件相关的故事?

    XDS110固件归 CCS 团队所有。 但是、我们只能针对支持的 TM4C 器件支持此类问题。 遗憾的是 、TM4C129ENCZAD 不是受支持的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    顺便说一下、支持的 TM4C 和不支持的 TM4C 之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192299/tm4c129enczad-why-is-it-not-detected-by-device-manager-even-when-connected-via-usb/4496885 #4496885"]支持的 TM4C 和不支持的 TM4C 之间有何区别?

    对于官方支持的 TM4C、我们实际上使用它验证并测试了 XDS110设计。 因此、我们可以说它应该起作用。

    由于不支持、我们没有。 因此、我们不知道它是否起作用、也不提供任何保证(或支持)。